This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5989-FET:EP 调试器问题

Guru**** 2505515 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5989, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1396898/msp430fr5989-ep-msp-fet-debugger-problem

器件型号:MSP430FR5989-MSP430FR5989-MSP430FR5989 EP
主题中讨论的其他器件:MSP430FR5989MSP-FET

工具与软件:

您好!

我们将在我们的项目中使用 MSP430FR5989 MCU。 我们无法使用 MSP-FET 调试器连接至 MSP430微控制器。 我们收到"MSP430:连接到目标时出错:未知器件"错误。

根据我们的配置、首先我们使用 RS422发送器和接收器将 JTAG 信号转换为差分对、然后将其连接到外部测试卡。 然后、将这些差分对转换为单端信号

带有  RS422发送器和接收器的信号、它们被连接至 MSP430微控制器。

到目前为止、

_我们已经更改了 MSP-FET 调试器、没有任何改变。

_我们更改了 CCS 版本和开发 PC 的 不同项目

_我们已更新 MSP-FET 驱动程序

_已检查从测试卡到 MSP430的所有信号、未出现任何问题

_使用 MSP-FET 的原始电缆和额外的10厘米延长电缆。

这可能是什么原因呢?

任何帮助都将受到赞赏。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该错误意味着 MSP-FET 未从 MSP430取回正确的通信。 这种装置是否首先起作用、最近又停止了工作? 或者说、该布局以前是否经过测试并证明可以正常工作?

    您可能需要探测直接连接到 MSP-FET 的通信线路、以查看它是否正在接收任何信号或接收不良信号。 该错误消息向我指示 MSP-FET 正常工作、并且下游 FET 和 MSP430FR5989之间的通信故障发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们发现了问题。 JTAG 连接器的两个引脚几乎不接触 MCU 卡、它们随机表现。 感谢您的帮助。

    此致。