This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5418:在将数据写入 BSL 存储器0x1010后发出

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5418

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1397797/msp430f5418-issue-afterwriting-data-to-bsl-memory-0x1010

器件型号:MSP430F5418

工具与软件:

尊敬的 TI:

创建目标配置 MSP430F5418 电流限制。

这是 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1390774/msp430f5418-write-read-bsl-memory-of-msp430f5418-at-run-time/5339655#5339655查询的延续

在这里、我尝试写入从位置0x1010开始的4个字节的数据。 (BSL 存储器)。  写入后、我能够成功读取。

但在重新启动器件后、我看到器件卡住。 似乎器件无法引导。  

您能具体说明一下吗?   

谢谢。此致、

Swapna。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    启动代码似乎已损坏。

    因为您的器件是非 A 版本。 客户应避免使用 BSL 存储器、对吧?  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cash Hao、

    电源中的电流设置存在一些问题。 现在器件正在引导。

    我们未使用引导加载程序功能。

    此外、我们还面临用于存储的非易失性存储器短缺问题。

    我们将使用这个区域。

    该区域是否会有默认的 TI 提供的引导加载程序?

    如果是、TI 引导加载程序代码使用的内存是多少? 以便我们可以使用剩余的内存?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议从默认 MCU 读取这些数据。 并尝试将其写回发生故障的数据。  

    此致、

    Cash Hao