This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:MSP430FR6x8x 采用小型封装、具有扩展扫描接口

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1399573/msp430fr6989-msp430fr6x8x-in-small-package-with-extended-scan-interface

器件型号:MSP430FR6989

工具与软件:

尊敬的专家:

我们希望遵循应用手册 TIDUAK9 (https://www.ti.com/lit/ug/tiduak9/tiduak9.pdf)、采用 MSP430FR6989的产品、实际上是作为演示器的 LaunchPad、来设计电感式接近传感器。 但我们要将该 PCB 放置到 M12螺纹管中、因此 PCB 的宽度小于9mm。 应用手册中使用的 MSP430FR6989采用了 TQFP100封装、该封装太大。 具有扩展扫描接口的最小 MSP430是 VQFN64 (MSP430FR588x)、仍为9mm x 9mm。

7x7mm 或薄型小外形尺寸(TSSOP)的 QFN48封装非常适合这种情况。

使用扩展扫描接口(我只知道 MSP430FR6x8x 和 MSP430FR5x8x)过滤 MSP430版本非常困难。 "Extended Scan Interface"不是 MCU 列表中用于限制搜索的搜索参数。 封装较小时、这种型号就很适合。 我们不需要低功耗、也不需要显示、仅仅是"扩展扫描接口"。

感谢您发送编修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用此筛选器

    但似乎最小的封装是64引脚9*9 VQFN 封装