This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:强大的直流磁效应

Guru**** 2872500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1398580/msp430f6779a-strong-dc-magnetic-effect

器件型号:MSP430F6779A

工具与软件:

大家好、TI 团队、我有2个问题、如下所示:


1. 强直流磁性(大于0.4特斯拉)是否会影响 MCU 内部短路? 是否对 MCU 问题有任何影响?

是否有任何有关 MCU 最大直流磁抗扰度的规格? 多少特斯拉?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果直流磁性是静态的、即使是强磁性、也应该没有问题。 如果它变化得很快,这将是重要的,但不幸的是,我们到目前为止还没有这样的特定测试数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这对 MCU 有何影响? 它是否影响 IC 引线键合?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚影响了 MCU 中的电感电路、大家知道、 磁体的快速变化 、可能会导致电感电路产生高电压、进而损坏芯片。