This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2041:当 Uniflash 使用固件下载到 MSP430时、Uniflash 在加载映像后停止运行

Guru**** 2813755 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSP430I2041, MSP430I2040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1391921/msp430i2041-when-firmware-download-using-by-uniflash-to-the-msp430-uniflash-is-stopped-to-running-after-load-image

器件型号:MSP430I2041
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、、 MSP430I2040

工具与软件:

由 Uniflash 下载固件后、 它不再运行到下图所示的下一步中。

它有什么问题? 如何解决该问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yoo、

    您是否使用了最新版本的 Uniflash? 如果没有、请从 TI.com 下载最新版本并重试。 如果您使用的是最新版本、则可以将 Uniflash 设置的图片发送给我、例如"Porgram"。 "设置和实用程序"。

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Janz Bai、

     

    我从 TI.com 下载并安装了最新版本的 Uniflash。但仍然出现相同的问题。 因此我会将您请求的照片发送给您。、程序和设置与实用程序。

        

    请检查它们,如果您需要更多信息,您可以随时发送电子邮件。

    最棒的拉加德

    刘义民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yoo、

    您要下载到 MCU 中的 txt 文件是82.82KB、但 MSP430I2041的最大闪存大小是32KB。 您的文件太大。

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Janz Bai、

    我知道、82.82KB 是 txt 文件大小。 我认为它与闪存大小有所不同。 实际上、我的 同事 使用了该文件(82.82KB)、他的程序运行良好。 成功加载映像。 请重新考虑这个问题。

    此致、

    Yoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yoo、

    你的意思是正确的。 您能给我发送 txt 文件吗、我可以在我这边进行一些测试吗?  

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Janz Bai、

    很抱歉、 由于我们的安全规则、我无法在这里公开发送该文件。

    请告诉我您的电子邮件地址。  我会将其发送到您的电子邮件

    此致、

    Yoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yoo、

    可以将 txt 文件发送到 janz-bai@ti.com。我将帮助您检查此问题。  

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚才发送了一封电子邮件。 请检查它。

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yoo、

    好的、我明白了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Janz Bai、

    您能告诉我有关此问题的进展吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yoo、

    我会在不迟于明天给你答复,因为我几天前不在办公室。

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yoo、

    今天下午、我有 MSP430I2040 /1的 LaunchPad。 因为我没有此芯片的 LauchPad、所以昨天的测试结果不 准确。 我将在下星期一进行更多的测试、并在这里与您一起更新结果。  

    顺便说一句,我认为,还有一些事情可以证实:

    1)。 代码的实际大小、因为可以通过 txt 文件进行确认;

    2)。 无论要写入的闪存区域和在 Uniflash 上设置擦除的闪存区域是相同的、因为您在 Uniflash 中选择了"Erase main memory Only"。

    我将在下星期一在这里更新进一步的测试结果。

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yoo、

    今天、我已经使用 MSP430I2041在我这边做了一些测试。 我可以成功下载您发送给我的 txt 文件。 实际大小为27128字节。 也许您需要检查您自己的硬件连接、包括 JTAG/SBW 接口以及 VDD、VCORE 和 RST 附近的电容器。 更多详细信息可在数据表中找到。

    此致、

    Janz Bai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Janz Bai

    我仍然不明白为什么我的笔记本电脑出现故障。 我使用的是 Windows 10 pro。 最后一个问题是、操作系统兼容性是否存在问题?

    总之、感谢您迄今为止的支持。

    此致。

    Yoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yoo、

    这是非常奇怪的。 您可以向您的同事询问他们使用的 Uniflash 版本和 OS 版本。 我认为根本原因可能不是兼容性。

    此致、

    Janz Bai