This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6775A:UNIFLASH

Guru**** 2584195 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSP430F6775A, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1399787/msp430f6775a-uniflash

器件型号:MSP430F6775A
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、、 MSP-FET

工具与软件:

您好!

我想问一下如何解决 msp430f6775a BSL UniFlash 上的此问题。 我已经检查了该错误、文件位于文件夹中。

"[MSP430、2:16:22 PM] [错误] 2024年8月13日:初始化闪存编程时出错:加载 C:\ti\uniflash_8.6.0\desktopdb\content\TICloudAgent\win\ccs_base\DebugServer\bin\FlashMSPSLBootloader.dll:找不到指定的模块。"

感谢您的回答!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何将 PC 连接到  msp430f6775a ? 您使用的是 USB 工具是什么? 您连接了哪些引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP-FET430UIF 和 JTAG 我还想使用 USCI UART。 我在选择引导加载程序时还使用 UNIFLASH 工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP-FET430UIF 不支持 UART 或 I2C BSL 接口、因此您需要使用 MSP-FET 来实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我修改引导加载程序文件并使用 eUSCI UART 引脚、我可以使用 BSL Rocket 模式、或者我需要任何其他设备吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 BSL Rocket 或 MSP-FET 来完成该工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我选择了 BSL Rocket 模式、即使没有 BSL Rocket 模块、也可以工作、或者如果没有 BSL Rocket、 我的意思是、我有一些定制器件用于与定制 BSL 进行通信、BSL 正在考虑我是否仍需要 BSL Rocket 器件、或者更改 COM 端口和通信参数就足够了。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您 下面是否有 BSL Rocke 电路板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不,我不,但 hterm 通信即使没有它工作,所以我只是问是否有必要,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最好使用   BSL Rocke 或 MSP-FET。

    您还可以使用其他 USB 转 UART 工具、但需要添加 BSL 触发条件、Uniflash 可能不支持该条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。