This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:MSP430FR6043为什么比 MSP430FR6047便宜?

Guru**** 2811755 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043, MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1400167/msp430fr6043-why-is-the-msp430fr6043-cheaper-than-the-msp430fr6047

器件型号:MSP430FR6043
主题中讨论的其他器件: MSP430FR6047

工具与软件:

我知道两款产品都能以相同的性能测量水流。

但是、当我查看 Mouser 等站点时、我发现 MSP430FR6043更便宜。

使用 MSP430FR6047有哪些优势?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    与 MSP430FR6043相比、MSP430FR6047具有更多的闪存和 FRAM、其 USS 模块功能 更加强大。

    此致、

    Zoey