This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:MSP430错误:不再支持所使用的芯片旧版本。 请联系 TI 以获取更新版本。

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1398730/msp430fr5969-msp430-error-legacy-version-of-silicon-used-which-is-no-longer-supported-please-contact-ti-to-obtain-a-newer-version

器件型号:MSP430FR5969
Thread 中讨论的其他器件: MSP-FET

工具与软件:

大家好、我正在尝试运行随附的 msp430fr5969示例。  按照快速入门指南(位于2.3.1.4)、控制台窗口显示它正在连接到目标(位于 ttyACM0处的 sfind USB FET)、然后:

MSP430错误:所使用的芯片的旧版本、不再受支持。 请联系 TI 以获取更新版本。

连接失败。
如何获取并安装新版本的器件(无论"图标"是什么)?

 

感谢大家的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用什么进行调试连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚在我的 Rev 1.6 Launchpad ("X"器件)上尝试了"闪烁"、但得到了相同的消息。 我使用 Rev 2.0 Launchpad ("M"器件)进行了尝试、成功后。 这可能是一件真实的事情(虽然我不知道为什么他们决定这样做)。

    可从 TI (17美元)或 Mouser (19美元)购买 Rev 2.0 Launchpad。

    https://www.ti.com/tool/MSP-EXP430FR5969

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我已下载 MSP430-gcc-full-linux-x64-installer-9.3.1.2
    如果我理解正确、我的调试器为 GDB。 makefile 指向适用于我的 CC 的 msp430-elf-gcc 和适用于我的 GDB 的 msp430-elf-gdb。

    ‘m运行"make debug"时、我收到以下消息:
       libncursesw.so.5没有此类文件或目录

    我‘了"whereis libncursesw.so.5"、并找到了 libncursesw.so.6.2

    因此我创建了一个到 libncursesw.so.6.2的链接:

        sudo ln -s /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libncursesw.so.6.2 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libncursesw.so.5

    那么我必须对 libtinfo.so.5执行相同的操作

    我希望您的问题回答正确。
    再次感谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好的信息。  谢谢你,布鲁斯!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件版本是否仅指芯片版本?  是不是无法更新?
    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我想是 这样。 特别是,根据我的简单实验,我认为软件是区分"X "设备(预发行版)和"M "设备(真正的东西)。 检查封装标记的顶行、查看它是以"X"还是以"M"开头。 这是不能改变的--你需要一个不同的芯片。

    我不知道为什么 CCS 会决定不允许使用 FR5969 "X"器件;我的 gizmo 框中还有许多其他的"X"器件、CCS 都愿意接受。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    采用"旧器件"的是目标器件还是 MSP-FET? 则可以尝试从能够正常工作的 LP 调试 X 器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确实更新了 ezFET 中的固件(或他们当时称呼的任何内容)、但我前后收到相同的消息。

    [另外、好像有人(TI)对我之前的回复进行了" oranged"、因此我的回答也许行在对的轨道上。]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    带有 X 标记的器件是在器件 RTM (正式发布到市场)之前发运的早期样片、因此可能出现软件工具不兼容的情况。