This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:BSL-Rocket 加载代码

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1394463/evm430-fr6047-bsl-rocket-to-load-code

器件型号:EVM430-FR6047
Thread 中讨论的其他器件: MSP-FET

工具与软件:

您好!

我们将 BSL-Rocket 与 EVM430-FR6047和 BSL-scripter 软件一起使用

这是我的连接:

这是 EVM

我将使用 JTAG 连接器对 TX、RX、RST 和 TEST 信号进行示波。

请确认设置。

我建议调用以下脚本来执行批量擦除:

日志
模式 FRxx UART 9600 COM10
DELAY 100
详细
MASS_ERASE

我收到以下信息:

--------------------------------------------------------
BSL Scripter 3.4.0.1

用于 BSL 编程的 PC 软件
2024-Jul-31 13:05:50
--------------------------------------------------------
输入文件脚本为:C:/Users/ephra/Dropbox/Desktop/MSP430-BSL/progevm-UART-me.txt

日志
模式 FRxx UART 9600 COM10
DELAY 100
延迟100ms
详细
详细模式现已打开!
MASS_ERASE
[80][01][00][15][64][A3]
[ACK_ERROR_MESSAGE]未知的 ACK 值!

请借助 TI 工具详细阐述这些问题。

BR.  

以法莲

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以法莲、你好!

    您使用的 是硬件板 BSL-Rocket 作为编程器、对吧?

    如果是、请使用这6个引脚(BSL-Rocket 上的 VCC、GND、TEST、RESET、TXD 和 RXD)进行 BSL 连接。  

     所有连接均在黄色框中显示。 切记将开关转到 ezFET。

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好现金,很高兴再次听到你。

    请告诉我应该使用哪个 RX/TX 引脚。 以及 VCC 和 GND 的引脚。

    谢谢

    BR

    以法莲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以法莲、你好!

    很高兴再次见到您。

    好的

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cash:

    "那你就来看看吧。

    我正在等待您的回复、我们是否应该继续处理您的电子邮件?

    谢谢!

    BR.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我这边的硬件连接看起来不错。  

    我跟 Gary Gao 说了。 他说、他在另一主题中回答了有关该 BSL 问题的问题。  

    它应该与显示错误但实际上消息已成功发送的 BSL 脚本程序相关。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cash:

    是的、Gary 非常乐于助人、现在我明白消息是错误的。 这可以纠正吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、让我们首先弄清消息为什么错误。 Gary Gao 还建议捕获 UART 引脚上的信号。 您做过吗?

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cash:

    是的、我看到了、我只看到了来自脚本程序的 TX 信号、MSP 无响应。

    我刚尝试了一个完整的脚本、它似乎部分工作、请告诉我跳转到代码的命令是什么、这是我正在使用的命令

    SET_PC 0x6000
    [80][04][00][17][00][60][00][60][C5]

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cash:

    我想向您通报我最近的进展情况。

    我执行了批量擦除操作、然后输入密码、这已经过正确验证。 然后我将通信速度升级到115,200 bps、这种更改很成功。 之后、我将一个很大的程序编程到器件中。

    编程完成后、我使用了 reboot 命令、特别是 reboot reset 命令。 最初、我的软件打印到 UART 中的内容是不可见的。 但是、在关闭和打开电源后、我可以看到新程序正常运行。

    然后、我更改了程序并重复了该过程、以确保一切都保持一致。

    我的问题是循环通电的必要性。 是否必须执行此操作、或者外部硬件复位是否足以使更改生效?

    感谢您的帮助。

    此致、
    以法莲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以法莲、你好!

    外部硬件复位就足够了。 无需发送 reboot 命令。

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cash:

    请告诉我用于读取 TI-TXT 文件并对 BSL 进行编程的 C 代码。  

    谢谢

    以法莲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以法莲、你好!

    您在这里引用的 C 代码是什么? 我不理解您的问题。

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cash:

    我理解 C 语言的脚本程序随附原始代码。请将我指向读取 txt 文件的代码片段、并将程序指向 MSP 闪存。

    谢谢!

    BR.

    以法莲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以法莲、你好!

    是否要使用 BSL 脚本程序从 MCU 中读出存储器信息并保存为.txt 文件?

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果是、您可以参考此脚本。   

    下面是如何从地址0x80中读取 MCU 存储器、长度为0x80.e2e.ti.com/.../script_5F00_FRxx_5F00_uart_5F00_read.txt

    TX_DATA_BLOCK 0xFF80 0x80 data_read_ff80.txt

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cash:

    很抱歉错过了通信。

    BSL-Scripter 附带了 C++代码的源文件夹。 我正在查找执行以下命令的代码部分:

    RX_DATA_BLOCK FR6047_USSSWLib_AQSMRT_V2.0.0.txt
    阅读 txt 文件:C:\Users\ephra\Dropbox\Desktop\MSP430-BSL\FR6047_USSSWLib_AQSMRT_V2.0.0.txt
    [80][04][01][10][00][60][00][00][00][00][00][00][00] [00][00][00][00][00]
    [00][00][00][00][00] [00][00][00][00][00] [00][00][00][00][00] [00]
    [00][00][00][00][00] [00][00][00][00][00] [00][00][00][00][00] [00]
    [00][00][00][00][00] [00][00][00][00][00] [00][00][00][00][00] [00]
    [00][00][00][00][00] [00][00][00][00][00] [00][00][00][00][00] [00]
    [00][00][00][00][00] [00][00][00][00][00] [00][00][00][00][00] [00]
    [00][00][00][00][00] [00][00][00][00][00] [00][00][00][00][00] [00]
    [00][00][00][00][00] [00][00][00][00][00] [00][00][00][00][00] [00]
    [00][00][00][00][00] [00][00][00][00][00] [00][00][00][00][00] [00]
    [00][00][00][00][00] [00][00][00][00][00] [00][00][00][00][00] [00]
    [00][00][00][00][00] [00][00][00][00][00] [00][00][00][00][00] [00]
    [00][00][00][00][00] [00][00][00][00][00] [00][00][00][00][00] [00]
    [00][00][00][00][00] [00][00][00][00][00] [00][00][00][00][00] [00]
    [00][00][00][00][00] [00][00][00][00][00] [00][00][00][00][00] [00]
    [00][00][00][00][00] [00][00][00][00][00] [00][00][00][00][00] [00]
    [00][00][00][00][00] [00][00][00][00][00] [00][00][00][00][00] [00]
    [00][00][00][00][00] [00][00][13][0f]
    <80><02><00><3b><00><60>
    [80][04][01][10][00][61][00][00][00][00][00][00][00] [00][00][00][00][00]
    [00][00][00][00][00] [00][00][00][00][00] [00][00][00][00][00] [00]
    [00][00][00][00][00] [00][00][00][00][00] [00][00][00][00][00] [00]
    [00][00][00][00][00] [00][00][00][00][00] [00][00][00][00][00] [00]
    [00][00][00][00][00] [00][00][00][00][00] [00][00][00][00][00] [00]
    [00][00][00][00][00] [00][00][00][00][00] [00][00][00][00][00] [00]
    [00][00][00][00][00] [00][00][00][00][00] [00][00][00][00][00] [00]
    [00][00][00][00][00] [00][00][00][00][00] [00][00][00][00][00] [00]
    [00][00][00][00][00] [00][00][00][00][00] [00][00][00][00][00] [00]
    [00][00][00][00][00] [00][00][00][00][00] [00][00][00][00][00] [00]
    [00][00][00][00][00] [00][00][00][00][00] [00][00][00][00][00] [00]
    [00][00][00][00][00] [00][00][00][00][00] [00][00][00][00][00] [00]
    [00][00][00][00][00] [00][00][00][00][00] [00][00][00][00][00] [00]
    [00][00][00][00][00] [00][00][00][00][00] [00][00][00][00][00] [00]
    [00][00][00][00][00] [00][00][00][00][00] [00][00][00][00][00] [00]
    [00][00][00][00][00] [00][00][00][00][00] [00][00][00][00][00] [00]
    [00][00][00][00][00] [00][00][af][a0]
    <80><02><00><3b><00><60>
    [80][04][01][10][00][62][00][00][00][00][00][00][00] [00][00][00][00][00]
    [00][00][00][00][00] [00][00][00][00][0等...

    谢谢!  

    BR.  

    以法莲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以法莲、你好!

    哦、明白。 抱歉、我不知道 BSL 脚本程序是如何工作的。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cash:

    请协助查找此操作的源代码。

    谢谢!

    BR.

    以法莲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它可以是 BaseCommands.cpp 中的值。 但我不熟悉 C++编码。 我在这里没有什么可以帮助的了。

    此致、

    Cash Hao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cash:

    非常感谢您的帮助。

    BR.

    以法莲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、现金

    我在 EVM430上使用 UART 验证了 BSL/Rocket 的正常运行。

    我现在尝试使用火箭上的 i2c、并使用 FR50431与板上的 BSL 连接。

    假设我的连接正确、下面是我的脚本:

    日志
    模式 FRxx I2C 400000 COM10
    详细
    DELAY 500
    MASS_ERASE
    DELAY 500
    RX_PASSWORD
    DELAY 500
    RX_DATA_BLOCK MSP430_FR6047-UART_BSL.txt
    //RX_DATA_BLOCK FR6047_USSSWLib_AQSMRT_V2.0.0.txt

    输出如下:


    日志
    模式 FRxx I2C 400000 COM10
    详细
    详细模式现已打开!
    DELAY 500
    延迟500ms
    MASS_ERASE
    [80][01][00][15][64][A3]
    [ACK_ERROR_MESSAGE]未知的 ACK 值!
    DELAY 500
    延迟500ms
    RX_PASSWORD
    [80][21][00][11][ff][ff][ff][ff][ff][ff][ff] [ff][ff][ff][ff][ff][ff][ff] [ff][ff]
    [ff][ff][ff][ff][ff][ff][ff] [ff][ff][ff][ff][ff][ff][ff] [ff][ff][ff][ff][ff][ff][ff] [FF]
    [ff][ff][ff][ff][ff][ff][9e][e6]
    [ACK_ERROR_MESSAGE]未知的 ACK 值!
    DELAY 500
    延迟500ms
    RX_DATA_BLOCK MSP430_FR6047-UART_BSL.txt
    阅读 txt 文件:C:\Users\ephra\Dropbox\projects\AQUASMART\SYSTEM\MSP430-BSL\MSP430_FR6047-UART_BSL.txt
    [80][20][00][10][40][00][81][00][00][00][B2C][B1][6e][00][0c]
    [43][B1][13][00][1c][43][B1][13][68][00][32][d0][10][00][FD]
    [3F][03][43][75][6B]
    [ACK_ERROR_MESSAGE]未知的 ACK 值!
    [80][14][00][10][80][ff][00][ff][ff][ff][ff][ff][ff][ff][ff] [ff][ff][ff][ff][ff]
    [ff][ff][ff][ff][ff][ff][ff] [f][ff][79][15]
    [ACK_ERROR_MESSAGE]未知的 ACK 值!
    [80][ca][00][10][ac][ff][00][14][40][14][40][14][40][14][40][40][14][14]
    [40][14][40][14][40][14][14][40][40][14][40][40][14][40][14][14][40][14]
    [40][14][40][14][40][14][14][40][40][14][40][40][14][40][14][14][40][14]
    [40][14][40][14][40][14][14][40][40][14][40][40][14][40][14][14][40][14]
    [40][14][40][14][40][14][14][40][40][14][40][40][14][40][14][14][40][14]
    [40][14][40][14][40][14][14][40][40][00][B2][B40][80][5A][5c]
    [01][D2][D3][04][02][D2][C3][02][92][D3][e0][05][B2][d0][80]
    [00][e0][05][B2][42][e6][05][B2][40][00][d6][e8][05][f2][d0][0c]
    [00][0A][02][f2][f0][00][0c][02][C3][30][01][C3][92][C3][e0][e0]
    [05][06][3c][A2][B3][B3][FD] fc [27][4F][4F][82][4F][ee][05][92]
    [B3][B3] fc [05][FD][27][1f][42][EC][05][4F][7f][90][1b][00] f1
    [23][D2][E3][02][02][32][C2][03][43][3f][40][00][10][4F][13][ef]
    [3f][03][43][03][43][43][ff][3f][03][43][1c][43][10][87][4c]
    [ACK_ERROR_MESSAGE]未知的 ACK 值!
    写入242字节的时间:3.245秒
    写入数据的速度:0.07282(kb/s)
    //RX_DATA_BLOCK FR6047_USSSWLib_AQSMRT_V2.0.0.txt

    请告知。

    谢谢!

    BR.

    以法莲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     以法莲、你好!

    I2C 有任何有关此过程的问题吗?

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、现金  

    上述脚本是否正确、表示每条命令都失败

    谢谢!

    BR.

    以法莲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cash:

    我现在收到此邮件:  


    C:\Users\ephra\Dropbox\projects\AQUASMART\SYSTEM\MSP430-BSL>C:\TI\BSL-Scriptter\bsl-scripter.exe progclipon-I2C.txt
    --------------------------------------------------------
    BSL Scripter 3.4.0.1

    用于 BSL 编程的 PC 软件
    2024-Aug-12 10:57:55
    --------------------------------------------------------
    输入文件脚本为:C:/Users/ephra/Dropbox/PROJECTS/AQUASMART/SYSTEM/MSP430-BSL/progclipon-I2C.txt

    日志
    模式 FRxx I2C 400000 COM10
    打开:访问被拒绝

    已尝试重新运行和拔下。

    谢谢!

    BR.  

    以法莲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cash:

    最后一封电子邮件是匆忙的,我有 FTDI 连接到与火箭相同的端口。

    如前所述、我不会收到来自 BSL 的消息。

    谢谢!

    BR.

    以法莲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cash:

    我正在确认和更新。 这是 BSL/MSP/ JTAG 之间的引脚排列  

    更新之后、我不会看到进入 BSL 所需的 TEST/RESET 信号。

    谢谢!

    BR.

    以法莲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以法莲、你好!

    因此、您正在连接 TEST/RESET 引脚。 但在这些引脚上观察不到任何信号。 这些引脚应用作 BSL 调用函数。 如果您在这些引脚上未看到任何内容、则 MCU 可能不会进入 BSL 模式。  

    在 FR6047板上对 UART BSL 进行测试时、您是否也遇到此问题? 或者您仅在具有 I2C BSL 的 FR50431上观察到该问题。

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cash:

    我使用 MSP-FET430UIF 进行了软件下载。 我按 ESC 键进入 BSL、注意我在 EVM430上预先执行了此操作、然后使用脚本程序加载程序。  

    我在下面确实看到了来自 BSL 的一些反馈、但出错了


    日志
    模式 FRxx I2C 100000 COM10
    详细
    详细模式现已打开!
    DELAY 500
    延迟500ms
    MASS_ERASE
    [80][01][00][15][64][A3]
    <00>
    [ACK_ERROR_MESSAGE]未知的 ACK 值!
    DELAY 500
    延迟500ms
    RX_PASSWORD
    [80][21][00][11][ff][ff][ff][ff][ff][ff][ff] [ff][ff][ff][ff][ff][ff][ff] [ff][ff]
    [ff][ff][ff][ff][ff][ff][ff] [ff][ff][ff][ff][ff][ff][ff] [ff][ff][ff][ff][ff][ff][ff] [FF]
    [ff][ff][ff][ff][ff][ff][9e][e6]
    <00>
    [ACK_ERROR_MESSAGE]未知的 ACK 值!
    DELAY 500
    延迟500ms
    RX_DATA_BLOCK MSP430_FR6047-UART_BSL.txt
    阅读 txt 文件:C:\Users\ephra\Dropbox\projects\AQUASMART\SYSTEM\MSP430-BSL\MSP430_FR6047-UART_BSL.txt
    [80][20][00][10][40][00][81][00][00][00][B2C][B1][6e][00][0c]
    [43][B1][13][00][1c][43][B1][13][68][00][32][d0][10][00][FD]
    [3F][03][43][75][6B]
    [ACK_ERROR_MESSAGE]未知的 ACK 值!
    [80][14][00][10][80][ff][00][ff][ff][ff][ff][ff][ff][ff][ff] [ff][ff][ff][ff][ff]
    [ff][ff][ff][ff][ff][ff][ff] [f][ff][79][15]
    [ACK_ERROR_MESSAGE]未知的 ACK 值!
    [80][ca][00][10][ac][ff][00][14][40][14][40][14][40][14][40][40][14][14]
    [40][14][40][14][40][14][14][40][40][14][40][40][14][40][14][14][40][14]
    [40][14][40][14][40][14][14][40][40][14][40][40][14][40][14][14][40][14]
    [40][14][40][14][40][14][14][40][40][14][40][40][14][40][14][14][40][14]
    [40][14][40][14][40][14][14][40][40][14][40][40][14][40][14][14][40][14]
    [40][14][40][14][40][14][14][40][40][00][B2][B40][80][5A][5c]
    [01][D2][D3][04][02][D2][C3][02][92][D3][e0][05][B2][d0][80]
    [00][e0][05][B2][42][e6][05][B2][40][00][d6][e8][05][f2][d0][0c]
    [00][0A][02][f2][f0][00][0c][02][C3][30][01][C3][92][C3][e0][e0]
    [05][06][3c][A2][B3][B3][FD] fc [27][4F][4F][82][4F][ee][05][92]
    [B3][B3] fc [05][FD][27][1f][42][EC][05][4F][7f][90][1b][00] f1
    [23][D2][E3][02][02][32][C2][03][43][3f][40][00][10][4F][13][ef]
    [3f][03][43][03][43][43][ff][3f][03][43][1c][43][10][87][4c]
    [ACK_ERROR_MESSAGE]未知的 ACK 值!
    写入242字节的时间:3.183秒
    写入数据的速度:0.07426(kb/s)
    //RX_DATA_BLOCK FR6047_USSSWLib_AQSMRT_V2.0.0.txt

    请填写您的内容。

    谢谢

    BR.

    以法莲
      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以法莲、你好!

     MSP-FET430UIF 没有 BSL 下载功能。 您只能使用 MSP-FET 或 BSL-Rocket 将 BSL 推荐发送到 MSP430 MCU。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cash:

    我没有很好地澄清我的情况。

    MSP-FET430UIF 用来 下载软件、这个软件是 UART 回显软件、在按下 ESC 键时、它将跳转到 BSL、所以我可以使用 Rocket 测试编程。

    之后进入 BSL。 使用终端验证程序是否在 MSP 上运行后、我按下 ESC 键。 我仅使用 Rocket 的引脚1和引脚9、尝试批量擦除、密码和编程、但失败。  注意:这个测试是使用 EVM430电路板完成的、它运行正常。

    谢谢!

    BR.

    以法莲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以法莲、你好!

    我认为仅使用引脚1和引脚9即可。 我认为您仍需要连接 RST 和测试。 这两个引脚用于调用 BSL。 那么您可以通过 I2C 或 UART 进行通信、具体取决于器件。  

    此致、

    Cash Hao