This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2676:MSP430FR2676

Guru**** 2583765 points
Other Parts Discussed in Thread: CAPTIVATE-PGMR, CAPTIVATE-FR2676, CAPTIVATE-BSWP, CCSTUDIO, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1388604/msp430fr2676-msp430fr2676

器件型号:MSP430FR2676
主题中讨论的其他器件:CAPTIVATE-PGMRCAPTIVATE-FR2676CAPTIVATE-BSWPCCStudioUNIFLASH

工具与软件:

您好、TI 支持:

我订购了以下用于电容测量的组件:

  • CAPTIVATE-PGMR 硬件编程工具
  • CAPTIVATE-FR2676评估板
  • CAPTIVATE-BSWP 评估板

对于软件、我已经下载了 Java、设计中心 GUI 和 Code Composer Studio (CCStudio)。

我已连接所有器件来执行测量。 我可以看到器件正在 GUI 中连接、但我看不到任何图形或测量值。 是否可以召开在线会议来讨论此问题?

请告诉我您的有空位、我会向您发送在线 BBB 会议请求。

此致、

Sushant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sushant、

    我认为应该使用"开箱即用"示例对 CAPTIVATE-FR2676 EVM 进行预编程、因此一种检查方法是连接 BSWP 板、如果您触摸任何传感器(按钮、滑块或滚轮)、您应该会看到几个 LED 亮起、这两个 LED 将点亮。  否则、需要对 EVM 进行编程。 您可以通过两种方式使用这种方法。

    首先、您可以使用 Uniflash 对板重新编程。  您可以下载 Uniflash 并进行安装(链接如下) 、也可以从 Web (同一链接)运行。

    您需要使用的映像位于计算机本地的以下位置:

    C:\ti\MSP\CapTIvateDesignCenter_1.83.00.08\CapTIvateDesignCenter\Example_Projects\CapTIvateDesignCenterWorkspace\TI_examples\FR2676_CAPTIVATE-BSWP\demo_bin

    选择 FR2676_CAPTIVATE-BSWP-Demo.txt 或 FR2676_CAPTIVATE-BSWP-Demo.out

    请尝试一下、让我知道您找到了什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    感谢您发送电子邮件。

    套件工作正常。 这是我第一次使用此套件、仍需要为自行开发的电容测量优化配置。

    您能否告诉我是否可以使用连接器电缆而不是评估板来连接我们的传感器以进行评估? 如果是、我应该订购哪种类型的电缆?

    执行这些测量的步骤是什么? 块级编码是否足够?

    我们是否还可以使用相同的套件在相同的配置下执行电阻传感器测量?

    此致、

    Sushant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sushant:

    您绝对可以使用连接到 CAPTIVATE-FR2676 EVM PCB 上大型48引脚连接器的电线。  很多客户就这样进行概念验证原型设计、以后再也不会费心创建 PCB。  他们使用铜带创建传感器、并使用电线连接到 EVM。

    无论您使用什么进行布线。  安全插入连接器的任何导线。   这种方法的一个缺点是您使用的导线现在是传感器的一部分、这意味着它们对您的手或其他物体很敏感。  此外、当系统执行校准以建立工作基线测量时(在上电或重置后发生)、如果您移动导线、基线将不再正确、并且系统将无法按预期运行。

    执行这些测量的步骤是什么? 块级编码是否足够?

    不确定这里的意思。  也许您可以更详细地描述?  我问的原因是、当您生成特定于您的传感器配置的项目时、将自动生成进行测量的代码、并且无需您执行任何操作、除了创建一个"回调函数"、您可以在其中编写代码、该代码将获取测量结果并执行您需要执行的任何操作。

     有关如何使用回调和其他方法检查测量的详细信息、请参阅 CapTIvate 用户指南中的[软件部分]。

    关于电阻测量、第  CapTIvate 设计不支持电阻式触控。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    感谢您对套件工作原理的澄清。

    我有以下顾虑和疑问:

    1. 该套件具有一个48引脚连接器。 这是否意味着我可以连接24个传感器? 在哪里可以找到引脚配置图?

    2. 如果我不使用所有引脚、会是问题吗?

    3. 套件是否提供与传统电容器件相似的准确值? 如何在完成特定的测量后导出我的数据?

    4. 在稍后的步骤中、我可以使该系统无线化吗? 如果需要、我需要购买哪种套件来增强测量能力?

    提前感谢您。

    此致、

    Sushant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sushant:

    [报价 userid="604411" url="~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1388604/msp430fr2676-msp430fr2676/5319591 #5319591"]该套件具有48引脚连接器。 这是否意味着我可以连接24个传感器? 在哪里可以找到引脚配置图?[/QUOT]

    48引脚连接器最多支持16个电容通道(连接器顶行)。  中间一行是所有 GND、底部一行是+3.3V、I2C 等辅助信号  这是 引脚图的[link]。

    如果我不使用所有引脚、是否有问题?

    您可以使用任意数量的通道。

    该套件是否提供与传统电容式器件类似的准确值?

    除非您指的是电容计、否则不确定传统电容器件的含义、在这种情况下不是  而 CapTIvate 不会测量绝对电容。  它只测量电容的变化。  例如、如果您将一个10pF 电容器连接到其中一个通道、而将电容器的另一侧连接到 GND、那么当 MSP430开始运行时、它将"校准"出10pF 基线电容并寻找变化、例如、当您触摸电容器时。

    您可以使用 CapTIvate GUI 中的数据记录功能导出数据。  [链接]中提供了详细信息

    [报价 userid="604411" url="~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1388604/msp430fr2676-msp430fr2676/5319591 #5319591"]
    1. 在稍后的步骤中、我可以使该系统无线化吗? 如果需要、我需要购买哪种套件来增强测量能力?

    [报价]

    我不是无线技术专家、但 TI 有 一系列 支持低于1GHz、2.4GHz 低功耗、Wi-Fi 和蓝牙的无线 MCU。  其中许多 LaunchPad 与板载 CAPTIVATE-FR2676 EVM BoosterPack 连接器兼容。

    我忘记要说的是、启用数据记录功能后、所有传感器数据都会写入位于项目根目录下的 MSFT Excel (.xls)文件中。  此外、还可以创建您自己的"自定义"变量、这些变量可显示并保存到文件中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    感谢您提供详细的解决方案。

    我已成功测试 CAPTIVATE-BSWP 评估板、工作正常、没有任何问题。

    但是、当我尝试使用中间有两个电极和电介质材料的纺织电容式传感器进行测量时、我在重现结果时遇到了问题。 软件有时运行的很好,但经过一段时间后,没有结果。

    我如何使其更稳定才能获得连续的结果?

    请在附件中找到设置和软件屏幕截图。

    还请将您的建议发送至以下电子邮件:

    kay.foerster@mb.tu-chemnitz.de

    sushant.panhale@mb.tu-chemnitz.de

    提前感谢你:)