This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:参阅有关超声波流量计量校准的技术问题

Guru**** 2591900 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1400741/evm430-fr6047-consult-technical-questions-about-ultrasonic-flow-metering-calibration

器件型号:EVM430-FR6047
主题中讨论的其他器件:MSP430FR6047

工具与软件:

您能帮助我们咨询 TI 专家、咨询技术问题吗
我们现在将使用 MSP430FR6047超声波传感评估模块来设计超声波流量计、询问有关校准的问题:
1、商用 TI 算法:目前 TI 提供的校准算法库、是可以直接商业化或者只是作为演示使用
2.增大校准系数:TI 的 GUI 目前可以校准流量、温度、管子长度、如果我们想增加压力系数、添加方式、或者集成到 TI 的算法库中来优化算法
3.自动校准的方法:TI 的校准方案只能手动校准、或者能够自动校准、也就是我们只能手动获取一个标准器件的标准参数、然后输入 GUI 进行校准和调整。
还是可以使用脚本文件、利用工具软件自动获取标准设备的参数、然后输入到 TI 算法软件中自动生成校准参数表、我不知道您是否可以这样做?
4、二次校准能力:如果水表使用1年或1年半,可以产生水垢、水压变化、流量范围变化等因素,是否有办法进行二次校准或二次自校准,如何实现
5.准确度水平:μ V 目前、TI 算法在校准后可以达到 R400 1%的精度水平
非常感谢 TI 专家的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.校准程序只是客户的演示。

    2.它可以像添加一系列的修正因子基于不同的压力数据。 然后将未校准的流速结果与校正因子相乘、即可根据压力获得校准后的流速数据。  

    3. TI 的校准方法需要手动更新到每个电路板上。 客户 通常 自行设计大规模生产的校准方法。  

    4.我们没有二次校准的解决方案。  

    5.是的,校准后我们可以达到 R400 1%的精度。 但这里有条件。 您不会描述您使用的校准方法。 校准此单个仪表需要多少个校准点。 在实验室中、一个仪表可轻松实现1%的 R400精度。 但在大规模生产中、需要在成本与精度性能之间进行权衡。  

    此致、

    Cash Hao