This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:I2C 模块

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043, MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1400452/evm430-fr6043-i2c-module

器件型号:EVM430-FR6043
主题中讨论的其他器件: MSP430FR6043

工具与软件:

尊敬的 TI 支持部门

是否有适用于 EVM430-FR6043 MCU 的 I2C 模块?

我想执行启用 GPIO、SetSDaLineLow/高、将字节写入地址等操作

感谢您的反馈、

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否查看过 MSP430FR6043数据表? 我看到那里有六个串行端口、它们都可以支持 I2C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David

    是的、我有。 我希望为此实现的某种驱动程序能够直接与 GPIO 引脚通信、而无需搜索需要设置的正确寄存器和位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan:

    我们的 MSP430具有 I2C 硬件、我们还提供用于实现功能的演示代码。

    此致、

    Zoey