This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:MSP430FR6047 UART 相关问题

Guru**** 2583265 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1400289/msp430fr6047-msp430fr6047-uart-related-questions

器件型号:MSP430FR6047
主题中讨论的其他器件:EVM430-FR6047

工具与软件:

我在使用官方 UART 示例 msp430fr60x7_euscia0_uart_02.c.时遇到一些问题 通过 USB 将开发板连接到计算机并下载程序后、我无法使用串行助手实现收发功能。 当我用串行传输助手发送一个字节时、我没有收到任何回复。 这可能是什么原因呢? 硬件连接跳线帽是否有问题?

谢谢!

胡翠。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否正确设置了波特率?

    展示您的跳线是如何设置的。

    请确保您发送的是正确的 COM 端口。

    在示波器上放置一个示波器、查看 TX 或 RX 线路上是否有任何内容、并检查波特率。

    在 ISR 中放置一个断点、确保您获得了所发送的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的建议。

    我认为我的波特率选择应该正确。 下图显示了使用过程中的跳线设置。 我注意到`uart_01.c`和`uart_02.c`都具有以下声明、而`uart_03.c`和`uart_04.c`不具有:"要在 LPM3中测试代码、请断开调试器并使用外部电源。 否则、请使用 LPM0。' 这是否意味着`uart_03.c`和`uart_04.c`可以在使用 USB 电源的情况下实现所需的结果? 或者所有示例是否都需要外部电源? 如果我要添加用于观察的断点、需要取消选中第二个映像中的"Enable Ultra Low Power debug/lpmx.5 debug"。 这是否会影响结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我们的演示代码中、将 P2.0和 P2.1用作 UART 引脚、但 在 EVM430-FR6047板上、eZ-FET 反向通道 UART 与 P1.2和 P1.3连接。 这就是您无法获取任何信息的原因。