This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5962:编程咨询

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1400073/msp430fr5962-programming-consultation

器件型号:MSP430FR5962

工具与软件:

大家好!

测试后、我发现 IC 已经使用地址0xFF80到0xFF86的值0x55555555FF 进行了编程。 根据 slu320aj.pdf、BSL 和 JTAG 接口都处于锁定状态。

我曾尝试使用 UnlockDevice_430Xv2函数来将其解锁、但在将字数据发送到邮箱时似乎有问题。 我只能发送第一个和第二个字、然后我无法再再次保持 JTAG 邮箱的 IN0RDY 状态一致。 (程序执行时间低于1.2。)

因此、我想知道如何将其解锁、或者如果在 BSL 和 JTAG 接口都锁定时 IC 无法解锁?

请帮助它,非常感谢!!

蔡宇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 地址为0xFF80至0xFF86的值为0x55555555FF、则器件似乎会被永久锁定。  当您执行编程并启用锁定设备时、它应该被锁定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、如果  地址为0xFF80至0xFF86的值为0x55555555FF、那么该 IC 是否无法再次重新编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、您无法对其重新编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我明白了。 感谢您的帮助!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢您的帮助!!

    但我想仔细检查是否有其他方法来解锁芯片? (我想知道是否从主存储器中读出要检查的值)。

    另外、我想知道为什么芯片无法重新编程。 是否因为地址0xFF84至0xFF86也包含值0x5555FF?

    如果值0x55555555仅位于地址0xFF80到0xFF83处、那么我可以解锁它、对吧?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于0xFF80~0xFF86、为 JTAG 和 BSL 签名

    当将0x5555写入 JTAG 签名1和2时、JTAG 将被锁定。

    将05555h 写入 BSL 签名1或 BSL 签名2可禁用 BSL 功能、任何对 BSL 存储空间的访问都会导致空存储

    [报价 userid="602816" url="~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1400073/msp430fr5962-programming-consultation/5359429 #5359429"]如果值0x55555555仅位于地址0xFF80至0xFF83、那么我可以解锁它、是吗?[/QUOT]

    在本例中、JTAG 将被锁定、但您可以通过 BSL 访问该器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    感谢您的答复。

    我是否可以知道、当  IC 在地址0xFF80至0xFF86处使用值0x5555555555FF 编程时、为什么不能通过这些方法来解锁芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它仅可用于 FR2XX/4XX 器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我明白了。

    谢谢:)