This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0C1104:[错误] Cortex_M0P:连接到目标时出错:(错误-614 @ 0x0)

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSPM0C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1401605/lp-mspm0c1104-error-cortex_m0p-error-connecting-to-the-target-error--614-0x0

器件型号:LP-MSPM0C1104
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHMSPM0C1104

工具与软件:

大家好

一开始一切都很好

但突然出现了错误"Error -614 @ 0x0"。

我不知道我做了什么。

首先使用 Theia Debug Mode、然后使用 Uniflash 将 ti-txt 文件刷写到 MSPM0C1104中。

在使用它2-3次后、出现了"Error -614 @ 0x0"。

之后、即使使用 Theia Debug Mode、也会发生相同的错误。

是否有办法解决此问题?