This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:msp430f2132 RAM 注入和使用 MSP-FET 执行

Guru**** 2926740 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1401911/msp-fet-msp430f2132-ram-injection-and-execution-with-msp-fet

器件型号:MSP-FET

工具与软件:

您好!  

我打算购买 MSP-FET 编程工具(请参阅相关主题)。

在哪里可以找到在独立模式下使用调试器的任何脚本、示例或工具?

基本上、我只需要在正在运行的器件的 RAM 中注入 while 循环、然后开始执行该循环、以确认在任何给定的时刻看门狗都能正确重新启动器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在哪里可以找到在独立模式下使用调试器的任何脚本、示例或工具?

    你是说命令行模式、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以、在命令行模式下。  

    BSL 似乎不知道该家庭2xxbtw ,所以我想知道这是不是对我正确的道路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了 JTAG 之外、MSP430F21x2器件还支持 SBW、因此可与低成本 TI LaunchPad 中的任何 eZ-FET 搭配使用。

    如果您正在寻找现有的开源 CLI 解决方案、而对于 JTAG 和 SBW、则 TI MSP430 Flasher (www.ti.com/.../MSP430-FLASHER)是正确的解决方案。

    如果您想深入了解、可以在 MSP 开发包(https://www.ti.com/tool/MSPDS)中找到与 FET 直接对话的开源 C 示例。