This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2432:如何在将这些芯片焊接到 PCB 之前对其进行编程

Guru**** 2985920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1401099/msp430g2432-how-to-have-these-chips-programmed-before-being-soldered-to-pcb

器件型号:MSP430G2432

工具与软件:

您好!

我们正在打造300款采用16引脚 QFN 封装的新产品、该产品使用 MSP430G2432IRSA16T。 我们希望在电路板屋将它们焊接到 PCB 之前使用我们的软件对它们进行编程。 我问 Digikey、他们表示无法为该特定芯片实现。 是否有人知道可以提供此服务的公司? TI 是否会这样做?

谢谢!

劳埃德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、LIoyd、

    我们的 MSP430支持预编程。 如果需要、请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如何继续完成此操作? 我应该联系谁?或者通过哪个 Web 链接可访问 TI 的预编程服务?

    劳埃德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、LIoyd、

    请参阅以下 slides.e2e.ti.com/.../TI-Flash-Programming-Overview_5F00_Customer.PPTX

    然后 将表单发送到 ti.programming@dediprog.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的 PowerPoint。 首批文章需要6-8周时间、并且发货延迟、这意味着我们将无法使用此流程。 但感谢您的回答。