This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010243:关于 Energy-Metrology-GUI 中的"Phase V→I"

Guru**** 2585625 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1398429/tida-010243-about-phase-v-i-in-energy-metrology-gui

器件型号:TIDA-010243
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

我对 ADCEnergyMetrologyLibrarySW 中的 Energy-Metrology-GUI (calibrator.exe)有三个问题。

(1)"Phase V→I"项目是否意味着电流的相位根据电压变化了多少?

另外、"Phase V→I"和"Phase V→I (reported)"之间的区别是什么?

(2)在"手动校准"的"相位校正"中、我输入了一个调整值、使得"Phase V→I"的值为0.00°。

然后、"Phase V→I"的结果不像理论计算结果那样、但"Phase V→I (reported)"已与理论计算结果相同。

这是否意味着我们可以通过输入值来调整"相位校正"、从而使"Phase V→I (reported)"的值变为0.00°?

(3)图1和2显示了调整后的屏幕、使"Phase V→I (reported)"(阶段 V I (已报告))的值为0.00°。

在图1中、在"相位 V 到 I (已报告)"中、A 相为-0.17°、B 相为-0.16°、因此我在"相位校正"中输入了 A 相9.4us、B 相为8.9us。

如图2所示、将相位 A 和 B 的"Phase V to I (reported)"调整为近似0°。

另一方面、A 相和 B 相的"V 相→I"反复以两个值波动、即0.81°图2和-1.15°图4573。

为什么"V 相→I"值不是理论值? 是否工作不正常?

图1

图2

图3

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Daiko、

    我经常使用此 GUI、因此请允许我看看我是否能为您回答其中的一些问题:

    1."V 相->I"是指在被监控的给定线路上、电压与电流之间的相位角。 "Phase V->I (reported)"(相位 V->I (已报告))是指对相同相位角进行更瞬时的测量。 这两个值中的第一个值应表示平均值、而不是瞬时值。

    2.进行相位校准时、我会重点关注"Phase V -> I"值、而不是"Phase V -> I (reported)"值。 这与表示平均值的第一个值相关。 我从未根据报告值进行过校准、因此我必须看看是否得到与您这里的情况类似的结果。  

    3.这似乎结果你的细节似乎回到校准方法这里。 我要问的另一个大问题是您要评估哪个电路板? 固件已有更新版本、我还想知道是否查看更新的版本可以帮助您做到这一点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabin。

    感谢您的回答。

    关于1点、我知道"Phase V -> I"是平均值、"Phase V -> I (reported)"是瞬时值。

    关于2、校准侧重于"Phase V -> I"值。 在本例中、"Phase V -> I"在0.81°和-1.15°这两个值之间反复波动、因此可能存在一些错误。 Gabin、我能否将"Phase V -> I"调整为您正在评估的电路板上的0°?

    关于3、感谢您的建议。 我将最新的 CCS、SysConfig 和 SDK FW 写入到了我要​​使用的电路板、并使用 Energy-Metrology-GUI 检查了这些值、但没有特殊更改。