This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5738:《MSP-TS430RHA40A 与 MSP430FR5738IRGER?

Guru**** 2583795 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-TS430RGE24A, MSP-TS430RHA40A, MSP430FR5738

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1401414/msp430fr5738-msp-ts430rha40a-compatible-for-msp430fr5738irger

器件型号:MSP430FR5738
主题中讨论的其他器件:MSP-TS430RHA40A、MSP-TS430RGE24A

工具与软件:

专家们、您好!

我们想确认 MSP-TS430RHA40A 是否真的与 MSP430FR5738IRGER 兼容 、这可在目标板支持的相关器件上找到:

列表中列出了 MSP430FR5738、但该器件仅有多达24个表面贴装引脚。 这是错误吗? 如果是、 MSP-TS430RGE24A 是否支持 MSP430FR5738IRGER 芯片?

感谢您的帮助。

此致、
阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie:

    否  MSP-TS430RHA40A 仅支持采用40引脚(RHA) VQFN 封装的 FR57xx 系列中的那些产品。

    [quote userid="487726" url="~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1401414/msp430fr5738-msp-ts430rha40a-compatible-for-msp430fr5738irger MSP-TS430RGE24A 是否支持 MSP430FR5738IRGER 芯片?

    否  您可以看到、引脚排列不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认、Dennis。

    确认一下、没有适用于 MSP430FR5738的开发板。 对吗? 如果现有一些兼容的电路板、您可以推荐吗?

    此致、
    阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie:

    正确。  虽然硬件工具指南显示它支持 FR5738、但是它只支持40引脚 RGE 封装。

    TI 没有专门提供的材料。  最接近的是 TS430RGE24 TSB、您必须对其进行修改以匹配 FR5738上的引脚排列。