This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPBSL:以太网不工作的 BSL Scripter

Guru**** 2836810 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1402537/mspbsl-bsl-scripter-with-ethernet-not-working

器件型号:MSPBSL
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP432E401Y

工具与软件:

团队成员、您好!

我尝试通过以太网使用 BSL Scripter 刷写 MSP-EXP432E401Y 微控制器。

按照 Resource Explorer 中提到的步骤、我已将一根以太网电缆从 launchpad 连接到我的 PC、并将一根 LAN 电缆从公司的内部网络连接到我的 PC。

日志
模式 E4xx 以太网 MAC=70:ff:76:1c:F2:02 IPClient=192.168.225.67 IPServer=192.168.225.65
       本地 IP 地址在参数中给出
       主机的本地 IP 地址: 192.168.225.65
       正在等待 BOOTP 请求!
       正在等待 BOOTP 请求!
       正在等待 BOOTP 请求!
       正在等待 BOOTP 请求!
       [ERROR_MESSAGE]未收到 BOOTP 请求、请退出 BSL-Scripter!

我还怀疑这是否是与防火墙相关的问题、但我不应该禁用防火墙

您能否说明应采取哪些措施才能使其正常工作?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还可以在 Wireshark 中看到来自微控制器的 BOOTP 请求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将一根以太网电缆从 launchpad 连接到我的 PC、并将一根 LAN 电缆从公司内部网络连接到我的 PC。

     我认为您应该将 LaunchPad 和 PC 连接到网络交换机、以便它们都在同一个网络上。 您似乎在说您有两根以太网电缆连接到同一台 PC。 这是您所说的吗?

     首先解决电缆连接问题。 如果 BOOTP 请求出现在 Wireshark 上、则表示 MCU 正在执行以太网引导加载程序、因此会发出 BOOTP 请求。  由于您怀疑防火墙正在发挥作用、我建议您尝试其他网络、如您的家庭网络。 如果它在您的家庭网络上工作、则您可以咨询您的 IT 部门、暂时禁用防火墙。