This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5324:MSP430F5324 BSL

Guru**** 2925110 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5324, MSP430-FLASHER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1402856/msp430f5324-msp430f5324-bsl

器件型号:MSP430F5324
Thread: MSP430-FLASHER 中讨论的其他器件

工具与软件:

团队成员、您好!

我想使用客户的 BSL MSP430F5324、我看到了 MSPBSL 驱动程序或库|德州仪器 TI.com.cn 、但没有找到有关如何备份和更新 BSL 固件的信息。 我应该从哪里开始?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 JTAG 不安全、MSP430-Flasher 可以将原始 BSL 二进制文件与任何 eZ-FET 主器件转储。 MSP430F5xx BSL 是开源的、您可以对其进行修改。 请注意不要在 JTAG 保险丝位置(在最后一个 BSL 段的末尾)写入错误值、因为在 BSL 断开和安全 JTAG 器件无法工作的情况下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以从本应用手册 https://www.ti.com/lit/an/slaa600e/slaa600e.pdf 开始