This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2955:闪存时序发生器频率违规的可能原因是什么

Guru**** 2693295 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1403425/msp430g2955-what-are-the-possible-causes-of-flash-timing-generator-frequency-violation

器件型号:MSP430G2955

工具与软件:

在我们的固件应用中、我们没有遵循数据表中建议的闪存时序发生器频率范围(257 - 476kHz)。  我们使用1333 kHz 的闪存时序发生器频率执行信息和闪存写入、使用800 kHz 的闪存时序发生器频率执行闪存擦除操作。

在闪存写入和闪存擦除过程中、这种闪存时序发生器频率违例会产生什么影响。

即使我们在闪存写入或擦除过程中未尝试访问这些存储器位置、这是否会导致信息存储器/闪存中的任何随机存储器损坏?

我们在嵌入式应用中遇到了未知问题  

a)偶尔几个字节或整个信息存储器块被损坏。

b) 闪存存储器的几个字节或几个段偶尔损坏。

c)偶尔中断矢量内存被损坏。

这些类型的内存损坏的可能原因是什么。  

 闪存时序发生器 频率是否超出建议的范围(257-476kHz)会导致这些类型的存储器损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    在我这边、对于使用不 在建议频率范围内的闪存时序发生器来说、没有日志。

    但这种非法操作确实会导致不确定的问题。

    我猜测这将导致写入和擦除操作具有更短的延迟、从而导致不确定的 存储器损坏问题

    此致、

    Helic