This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5340:在版本中不能运行

Guru**** 2886930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1403304/msp430f5340-wont-run-in-release

器件型号:MSP430F5340

工具/软件:CCS 12.0

我的项目在调试中运行完美。 但不能作为发行版运行?

1)区别是什么? 它似乎可以作为调试正常运行。

2) 2)我看到了两个不同的项目子目录:调试和发布。 哪些*。d 文件看起来与*。c 源文件重复?

3) 3)我假设我需要将*。out 文件从发布子目录加载到硬件中? (是这样吗、它是无效的、debug *。out 是有效的)

P.S.我是一款30多年的 printf 调试器、原因就在于此。 每次我在任何嵌入式平台上使用复杂的调试器时、我都会遇到这些问题。 我意识到这些调试器必须 嵌入他们自己的 代码、但我不想处理它。 我在20世纪80年代中期的第一个嵌入式 C 项目出现在使用 DOS 交叉编译器和连接器的 Z80 STD 总线系统中。 由于没有调试器、因此我们制作了自己的调试例程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Andy

    Unknown 说:
    1)区别是什么? 它似乎可以像调试一样正常运行。

    但也存在一些差异。 调试将控制 MCU。

    [报价 userid="620052" url="~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1403304/msp430f5340-wont-run-in-release ]2)我看到两个不同的项目子目录调试和发布。 哪些*。d 文件看起来与*。c 源文件重复?[/QUOT]

    哪个文件夹? 您是指 MSP430 SDK? 请向我显示详细信息。

    通常情况下、在 CCS 中、你可以选择 Build a new project:Project - New Project。 然后在 Target 中选择 F5340。  

    [报价用户 id="620052" url="~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1403304/msp430f5340-wont-run-in-release ]3)我认为我需要将*。out 文件从发布子目录加载到硬件中? (是这样吗?它无法正常工作、调试*。out 可以正常工作)[/QUOT]

    是否设置了"Reset and Run"(重置并运行)?

    此致、

    Helic