This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:我正在寻找一款能够转换 USB 串行(UART)并使用 USB HID 的微控制器。

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5510, MSP430F5528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1402905/msp430f5529-i-am-looking-for-a-microcontroller-that-can-convert-usb-serial-uart-and-use-usb-hid

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件:MSP430F5510MSP430F5528

工具与软件:

大家好!

我正在寻找一款能够转换  USB 串行(UART) 并使用 USB HID 的微控制器。
我需要一个具有内置集线器且可以使用2个通道的微控制器。
我更喜欢我熟悉的 MSP430系列、但如果还有其他系列、请告诉我。

此致、

Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     MSP430中没有内置集线器、但它可以使用具有一个 CDC (USB 转 UART)和一个 HID 或多个"通道"的复合器件。 USB 开发套件中有相应的 TI 开源示例...

    https://www.ti.com/tool/MSP430USBDEVPACK

    BTW、MSP430F5510是具有较低成本的入门级器件、也可用于此领域。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个 USB 至 UART 桥接器的"辅助控制"示例。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AGd6QC0k4bzWKSVUMRN-.w__msp_housekeeping__IOGqZri__LATEST

    此致、
    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高土壤、

    感谢您的答复。

    是否有其他系列中采用内置集线器的微控制器?
    我们正在寻找一款满足所有相关规格的微控制器。
    例如、C2000中是否有任何指令?

    此致、

    Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从未听说过具有内置 USB 集线器的微型设备。 我知道具有两个 USB 硬件模块的微型模块可用作主/设备。 在5529 LP 板上有一个 TI USB 集线器 IC、具有一个连接至 PC 的连接器/电缆、以及两个连接至板载 Micro (5528 FET 和5529目标器件)的接头。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高土壤、

    谢谢、我要参考它。

    此致、

    Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高土壤、

    我想使用以下 USB 组合器件(配套器件)功能。
    我在 MSP430 USB 库中找到了一个 Conposites HID&CDC 示例。

    https://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/MSP430ware/1_60_02_09/exports/msp430ware_1_60_02_09/usblib430/MSP430_USB_Software/Documentation/Examples_Guide_MSP430_USB.pdf 

    是否可以在 MSP430F5x 系列中使用此函数?
    此外、是否有任何更新的 MCU 系列提供类似的样片?

    此致、

    Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该 USB API 堆栈是为 MSP430F5xx 编写的、默认情况下、示例是为具有4MHz XT2的 MSP430F5528/5529配置的。 5528和5529是采用不同封装的相同器件。 如果内存大小不是问题、所有这些 USB 示例都可以在功能强大且价格不超过5529的相同 MSP430F5510上执行。 不知道较新的 TI MCU 系列、但任何带有 USB 硬件模块的微型机上都存在该系列(HID&CDC)。