This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:初始化仿真器时出错:MSP430调试接口(MSP-FET430UIF / MSP-FET / eZ-FET)需要固件更新。 单击" Update"按钮以更新固件并启动调试会话(这可能需要多个启动

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1404425/msp430g2553-error-initializing-emulator-a-firmware-update-is-required-for-the-msp430-debug-interface-msp-fet430uif-msp-fet-ez-fet-click-the-update-button-to-update-the-firmware-and-launch-your-debug-session-this-may-require-s

器件型号:MSP430G2553

工具与软件:

你好,当我尝试上传一个代码这个错误出现,我做它所说的,我试图更新固件,但它冻结和重复的错误,然后一个错误开始. 我使用的是全新的 LaunchPad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当出现该消息框时、您可以尝试点击"忽略"按钮。 (我发现这些更新很少很重要。)

    之前的尝试可能让 ezFET 固件仍然可以工作、但这是一个快速的实验、它可能让您开始工作。

    我必须向其他人介绍如何使更新成功。