This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5043:driverlib DMA 触发源选择的含义

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1404900/msp430fr5043-the-meaning-of-driverlib-dma-trigger-sourceselect

器件型号:MSP430FR5043

工具与软件:

您好!

   当我使用 MSP430 driverlib 的 DMA 函数时、我想将它与 UART 一起使用。 我希望使用 UART 触发 DMA 以自动生成数据。 这里有许多触发源可供选择、但我不确定 UART 是否用作触发源、这些 SourceSelect 代码代表什么?  在哪里可以找到相关信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    触发源在数据表(SLASEF5B)表9-11中列出。