This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5340:是否需要 CCS 工作区?

Guru**** 2769535 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1403831/msp430f5340-ccs-workspace-necessary

器件型号:MSP430F5340

工具与软件:

将 CCS 工程放入 CCS 工作区文件夹是否有任何问题?

我想将所有 PCB、原理图、FPGA 和微控制器项目保留在内部工程项目名称文件夹下。 将所有内容保留 在一个目录树下。

 从 CCS 工作区以外的目录打开 CCS 工程似乎可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在内部工程项目文件夹中创建新的工作区。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是该文件夹是否需要命名为:  "workspace_v12"

    或者、该文件夹是否可以采用其他命名方式?

    使用我所需的文件夹名称似乎可以正常工作、但我无法使用版本.out 文件使工程正常工作。

    它使用调试 .out 文件工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    或者文件夹是否可以命名为其他名称?

    是的、您可以命名其他单词。

    [报价 userid="620052" url="~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1403831/msp430f5340-ccs-workspace-necessary/5378251 #5378251"]

    使用我所需的文件夹名称似乎可以正常工作、但我无法使用版本.out 文件使工程正常工作。

    它使用调试 .out 文件工作

    [报价]

    这取决于您使用的模式