This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6972:MSP430FR6972

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6972, MSP430FR69721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1405448/msp430fr6972-msp430fr6972

器件型号:MSP430FR6972

工具与软件:

你(们)好  

我有一个简单的问题、这只是为了澄清  

我看到 MSp430FR6972的最大频率为16MHz、但数据表中有许多章节  

其中报告至24MHz、也可以使用24MHz 晶体振荡器?   

关于 FRAM 写保护您是否有一些应用说明? 我想保护所有的弗拉姆和  

会用到 INFOD 和 INFOC、例如 EEPROM  

其它问题、与 MSP430FR69721的区别是什么?我想了解、但未必找到它  

此致  

路易吉  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)您可以为 HFXT 使用24MHz 晶体[请参阅数据表(SLASE23E)表5-5]、但 CPU 限制为16MHz [数据表第5.3节]、因此您必须应用时钟分频器[第5.3节注释(9)]以将其纳入规格。 CSCTL3:DIVM [参考用户指南(SLAU367P)表3-7]中提供的时钟分频器均为整数、因此24MHz 晶体的最佳选择是12MHz。

    2) FRAM"操作方法和最佳实践"应用报告 (SLAA628B)第12章似乎非常涵盖了存储器保护。 除了在非常不寻常的情况下、CCS MPU 编辑器("Build Settings->General->MPU [Tab]")是最简单的方法。

    3) 3)据我所知、FR6972与 FR69721之间的唯一区别是、前者的 BSL 使用 UART、而后者的 I2C [请参阅数据表表3-1/3-2]。

    [编辑:轻微澄清]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bruce  

    感谢您的支持  

    3) 3)据我所知、FR6972与 FR69721之间的唯一区别是、前者的 BSL 使用 UART、而后者的 I2C [请参阅数据表表3-1/3-

    我已经看到了这个,但我认为还有其他的差异。

    此致  

    路易吉  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 

    [报价 userid="196114" url="~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1405448/msp430fr6972-msp430fr6972/5380453 #5380453"]3)据我所知、FR6972和 FR69721唯一的区别是、前者的 BSL 使用 UART、而后者使用 I2C [请参阅数据表表3-1/3-

    我只找到了区别、BSL 接口。

    Regare、

    Helic