This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR5994:如何使用无线通信来传输数据?

Guru**** 1861820 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR5994, MSP430FR5994, CC2652R
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1402727/msp-exp430fr5994-how-to-i-transmit-data-using-wireless-communication

器件型号:MSP-EXP430FR5994
主题中讨论的其他器件: MSP430FR5994CC2652R

工具与软件:

大家好、我购买了 MSP-EXP430FR5994开发套件以实现物联网应用。

我的目标是使用该板读取温度传感器、然后  通过 无线通信将收集到的数据传输到另一个 MCU。

我知道这款 MCU 支持通过 I2C、SPI 和 UART 协议进行有线数据传输、但   关于无线通信所需的兼容硬件、我还没有找到任何明确的信息。 Nordic 微控制器通常附带嵌入式发射器和无线电天线 等。 MSP-EXP430FR5994也是如此吗? 或者我是否需要外部无线电、蓝牙或 Wi-Fi 模块? (用户和系列指南不清楚)。 德州仪器(TI)拥有数百种无线通信硬件、 包括 Fom BLE 和 Wi-Fi 到 RF。 我可以使用哪一种方法 兼容 连接到我的 MCU? 什么无线电模块? 什么是蓝牙或 Wi-Fi 模块? 我浏览过 TI 论坛、未曾成功找到此信息。

TLDR:如何使用无线通信将数据从 MSP430FR5994传输到另一个 MCU?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您需要一个外部无线模块、让我将该主题移至我们的无线团队、为您提供有关部分器件的建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    和 Gary 说的一样、我建议其中一个带有集成控制器(如传感器标签)的无线模块:

    https://www.ti.com/tool/TIDC-CC2650STK-SENSORTAG

    无需 MSP430。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有多种不同的无线技术可供选用、详情请参见: https://www.ti.com/lit/swat016

    您能否确定您想要使用哪种技术?

    谢谢!
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的实验需要 使用 能量收集 模块作为供电策略、因此我确实需要 MSP430FR5994、以便在断电周期中将数据保持在 FRAM 中。 但我会查看您发送的模块。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供此列表! 非常有帮助。

    BLE 和 Zigbee 是我最喜欢的设备、因为我的项目涉及使用能量收集为 MCU 供电。 低功耗蓝牙将更可取、因为 EH、我需要避免使用电池供电的模块。 由 EH (如 Zigbee)供电的功能将非常好。 而且需要与 MSP430FR59xx 兼容。 我也不反对使用射频。

    对于这些技术、您有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们确实有支持 BLE 和 Zigbee 的器件、因此您可以选择其中任何一种。 例如、如果使用 CC2652Rx 器件、则它可以支持 Zigbee 或 BLE。 您可以在选择要使用的硬件设计(Zigbee 或 BLE)之前着手进行该设计。

    以下是涉及二者功耗的文章: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/897021/cc2652r-power-calculator-spreadsheet-for-zigbee

    这有助于计算能量预算。

    请注意、您可能 需要在 MSP 和无线 MCU 之间设计一些接口本身、因为通常对于我们提供的双芯片解决方案(BLE HCI 或 Zigbee 网络处理器)、我们假设功率是稳定的(例如、来自电池或主电源)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您、Toby! 简单确认: CC2652Rx 器件与 我的 MSP430FR59xx 兼容、但我必须致力于 保证 CC2652Rx 的稳定电源。 对吗? 此外、MSP 和无线 MCU 之间的连接 可以通过有线、通过 SPI 完成、例如?  我猜这取决于我选择的无线 MCU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了适用于 CC2652R 的 launchpad 开发套件: https://www.ti.com/tool/LAUNCHXL-CC26X2R1

    我们是否知道它是否与 MSP430FR5994 (通过某些接口、例如使用 SPI)通信兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、SPI、UART、I2C...

    CC2652R 具有48MHz ARM、可以执行您想要的任何操作。 可以说、它比 MSP430具有更大的计算功率。