This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:MSP-FET 导致 PC 发出蜂鸣声

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1407202/msp-fet-msp-fet-causing-pc-to-beep

器件型号:MSP-FET

工具与软件:

如果我将其中一个 MSP-FET 插入 Windows 11 PC、该设备可以正常工作、但每30秒左右就会发出"USB 断开/连接"蜂鸣声。

在设备管理器中、如果我在设备管理器中查看事件查看器、在"Ports (COM & LPT)"下、我可以看到 MSP 应用 UART 和 MSP 调试接口。

然后、如果我查看 MSP Application UART 的"Events"选项卡、信息面板显示状态  

"设备 USB\VID_2047&PID_0014&MI_02\6&48dd2b&1&0002需要进一步安装"

如果我随后查看事件查看器、会发现每30秒都会出现一个错误列表

设备集管理器事件 ID 131、说明为  

元数据暂存失败、容器"{3A428A33-54C1-11EF-9375-14755B58C49B}"的结果=0x80070490

如果我拔下 MSP-FET、问题就会解决。

Google 搜索提示这是一个 Wndows 问题、等待 Microsoft 的修复、但是、 我有其他 simialr 设备不会导致此问题、那么对于为什么 MSP-FET 专门发生这种情况、有没有任何建议?

修复将是非常感谢收到,因为它是非常恼人.

谢谢

尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在好像是通过 MSP-FET 连接的 D-Link 集线器导致了问题。 DOH!