This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:检查 SRAM 使用情况、在 CCS 和 amp 中选择调试/释放模式;IAR

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1404484/evm430-fr6047-check-sram-usage-select-debug-release-mode-in-ccs-iar

器件型号:EVM430-FR6047
主题中讨论的其他器件: MSP430WARE

工具与软件:

大家好、我将 EVM430-FR6047与 USS 演示项目配合使用。

1.编译工程后在 CCS 和 IAR 中检查 SRAM

如何 在编译工程后在 CCS 和 IAR 中检查 SRAM 的使用情况?

2.在 CCS 和 IAR 中使用"调试/发布"模式

在 CCS 中、构建配置中没有 Debug 或 Release 模式。

在 IAR 中、我找不到构建配置。

如何在 CCS 和 IAR 中使用调试/发布模式?

感谢您的帮助、

Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    若要在 CCS 中检查 SRAM、您可以在"View"中使用内存分配

    要调试 MCU、可以点击"Debug"按钮直接下载和调试 MCU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复

    现在我可以看到 RAM 在 CCS 中的使用情况。

    您知道如何在 USS 演示项目中激活调试或发布配置吗?

    其他示例(在 msp430Ware 中)包括调试(Debug)、发布配置(Release Configuration)。

    但在 USS 演示项目中、我找不到"Debug"和"Release Configuration"

    (具有 Disable_LPM、LPM、LPM_LEARAM 配置)

    感谢您的帮助、

    Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    是的、对于 USS 演示、我们建议使用 LPM (低功耗模式)配置。 但是、您还可以根据您的需求使用其他两种配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看了 USS 演示 LPM 配置、该配置已设置优化级别3 (过程间优化)。

    那么、LPM 配置可以被视为 Release 模式吗?

    如果我尝试在 USS Demo 中使用 Debug 模式、是否应该简单地将 Optimization level 更改为0并启用完整的符号调试选项?

    感谢您的帮助、

    Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以、我认为您可以直接调试演示、而不更改 优化级别。

    LPM (低功耗模式)配置是最常用的配置。