This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:EMDC 检测非正弦波电源

Guru**** 2619485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1406589/msp430f6779a-emdc-detect-non-sine-wave-supply

器件型号:MSP430F6779A

工具与软件:

正常情况(电源正弦波50Hz)

- Forground 程序将更新即时数据(Vrms, IRMS,..) 每1s 显示一次

异常情况(调光器提供50 Hz 正弦波)

- Forground 流程不会每1秒更新一次

为什么后台进程无法检测此信号并每1秒设置就绪标志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不熟悉您要测试的示例代码。

    但我想代码中存在正弦波判断、异常信号无法通过它。

    也许您可以检查有关就绪标志的代码。