This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5342:请求波特率

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1404446/msp430f5342-request-for-baud-rate

器件型号:MSP430F5342

工具与软件:

大家好、团队成员:

MSP 器件 MSP430F5342IRGZR 支持的波特率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的问题不是很清楚。 MSP430F5xx 上的硬件 UART 模块支持任何波特率、这些波特率具有足够小的误差、根据 UART 时钟源通过公式(slau208 MSP430x5xx MSP430x6xx 系列用户指南)计算得出。 当时钟足够高时、该器件可以顺利实现几 Mbps 的速率。

    任何类型的 TI FET、UART (CDC)桥仅限于高达115200bps 的标准值。

    我的 MSP430F5xx 波特率设置计算器现已附上、因此您可以自己进行检查。

    e2e.ti.com/.../7851.MSP430UartCalc.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    感谢您的回复和帮助~

    此致、

    Helic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zrno:

    感谢您的回答和支持。