This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5342:MSP430F5342与 LMK04808的兼容性

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1407300/msp430f5342-compatibility-of-msp430f5342-with-lmk04808

器件型号:MSP430F5342

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们将  在新设计中使用 TI 的器件 MSP430F5342IRGZR 和 LMK04808BISQE/NOPB。 我们需要通过两个器件中提供的 SPI 接口使用 MSP430来配置 LMK 时钟。

根据我们的理解、LMK 时钟中的 SPI 只有一个3线 SPI (CS、CLK 和 MOSI)。 MSP430中的 SPI 是四线 SPI (CS、CLK、MOSI 和 MISO)。

如果我们仅在 MSP430和 LMK 时钟器件之间连接 SPI 的3个引脚(CS、CLK 和 MOSI)、情况是否正常?

MSP430是否可以支持3线 SPI?  

还计划通过一个50 Ω 电阻器将 MSP430的 MISO 引脚连接到 GND、以避免 EMI 问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以选择3引脚或4引脚:

    话虽如此、我通常通过编程方式而不是通过 USCI 来控制 CS。

    如果外设能够提供3.3V 的60mA 输出电流、则只能在 MISO 上使用50欧姆的电阻器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)是、您只能连接引脚的子集。

    2)这不能使其成为3引脚。 3个引脚仍是 SCK、MISO、MOSI、第4个引脚为/CS。 您只是不会全部使用它们。

    3) 3)作为主设备、您应使用3引脚模式并提供/CS (LEuWire)作为 GPIO。

    4) 4)您实际上可以使用 Status_Holdover 引脚有一个 MISO。 这对于读回寄存器值非常有用。

    5) 3线制是不同的;在3线制中、MISO/MOSI 在同一条线上运行、而 MSP430和 LMK 实际上都无法做到。

    6)在 MISO 上进行上拉/下拉应该是好的,虽然基思说它应该弱得多,说10K 左右。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Keith 您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    感谢您的回答。