This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F4152:什么是 MSP430F4152CY。

Guru**** 2928030 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F4152

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1393625/msp430f4152-what-is-the-msp430f4152cy

器件型号:MSP430F4152

工具与软件:

大家好!

客户正在使用型号 MSP430F4152CY。
我在网络上搜索了该产品、但未找到任何命中率。
请告诉我它是否确实存在。
"CY"在本产品中是什么意思?

此致、

Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 K Z:

    我在我们的 TI 网站上没有找到该地址。

    您能帮助客户确认在何时何地购买这些器件型号芯片吗?

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bai、

    我发现这个文件,这似乎是一个代码销售的 CY 作为一个"模具".
    过去、有一家企业(特殊和罕见)将该产品作为裸片而不是芯片提供、但我现在没听说过。

    https://www.ti.com/europe/msp430/MSP430_SelectGuide_June2002.pdf 

    此致、

    Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ito、

    我已与我的同事讨论过。 我想这取决于你的金额。 请尝试联系负责您的销售人员。

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    裸片设计是一件很重要的事情--我想提问的人会知道这件事。

    我们执行此操作时、封装代码为 KGD ("已知合格芯片")。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bai、

    客户已申请一个显示 MSP430F4152CY 封装和引脚信息的文档。
    在我看来、引脚信息与普通的 MSP430F4152引脚信息是一样的。
    但是、我无法仅通过表示法"Cy"来确定它是48ipn 还是64pin。

    如果您有任何信息、请告诉我。

    此致、

    Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是裸芯片。 没有封装,你可以访问所有的引脚,并可以连接任何一个你需要,本质上*你*可以选择它是48或64引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 K Z:

    关于针脚或包装说明,你可以参考 Keith 的答复,如果你想做死业务,你可以尝试联系我们的销售团队。

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    感谢您的答复。

    这是否意味着"MSP430F4152CY"仅提供一种类型的裸片、客户在制作封装时可以选择使用48引脚还是64引脚?
    这是否意味着也可以自由设置引脚放置?

    此致、

    Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有引脚!

    这是 RCA CDP1802、但没关系。 这就是您通过 CY 获得的结果。 在该图中、您可以仔细观察并看到芯片边缘周围带导线的接合焊盘。 客户必须将芯片贴附到他的电路板、然后重新连接适当的焊盘。

    要使用此协议、您需要与 TI 签署一份 NDA。 然后、从 TI 获取标识焊盘和位置的信息。 然后、您可以根据需要进行裸片连接和键合。

    可能只有一个裸片-在签署 NDA 后、您需要向 TI 咨询。 对于64引脚、您需要绑定所有焊盘。 对于48引脚、您可以绑定它们的一个子集。