This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR4133:使用 LCD、它会在1秒后自动淡出

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1407422/msp430fr4133-working-with-lcd-which-automatically-fade-out-after-1-sec

器件型号:MSP430FR4133

工具与软件:

你(们)好

我正在尝试运行液晶屏我不知道为什么它会产生这样的问题,液晶屏在一秒钟后淡出。

我在 LCDCAP0或 LCDCAP1之间使用0.1uf 电容 ,在开发板原理图中,它使用1uf 电容。 如果这会是问题、请建议我。

谢谢

Vipul Garg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看随附的视频以了解参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vipul:

    根据 UG、此参数可以设置为0.1uf:

    您可以添加到1uf 并检查其是否有任何改进。

    同时、我建议您检查 LCD 驱动器的波形、检查该部件是否存在任何错误。 它更有可能是该器件。

    B.R.

    SAL