This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:只对少数参数进行编程

Guru**** 2983110 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1398323/msp430fr5969-program-only-a-few-parameters

器件型号:MSP430FR5969
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具与软件:

您好!

我的客户正在使用 MSP430FR5969。
他们计划在其产品中使用预编程器件(软件由第三方编写)。  

当需要时、他们只想在工厂中更新程序中的几个参数。
我知道在 CCS 中可以使用存储器窗口、但他们需要更简单的方法供运算符使用。
我们有什么方法可以仅仅更新几个字的内存吗?

谢谢。此致、
田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    则可以使用 Uniflash。 按如下所示更改擦除选项。 然后在存储器中加载您需要更新的映像。

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cash:

    感谢您的快速回复!
    我了解到 UniFlash 支持该选项。

    我又收到一个问题。 如何仅使用几个参数创建图像?
    CCS 是否具有此功能?

    谢谢。此致、
    田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    可以生成自己的.txt 文件。  更改要编程的地址和数据。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cash:

    感谢您的答复。
    客户考虑了这种方法。

    谢谢。此致、
    田代浩一郎