This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:2/3故障 MSP-FET 闪存工具

Guru**** 2582295 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP430FR5994, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1405910/msp-fet-2-3-faulty-msp-fet-flash-tools

器件型号:MSP-FET
主题中讨论的其他器件: MSP430FR5994UNIFLASH

工具/软件:CCS 12.8.0.00012、MSPFlasher v1.3.20

您好!

我们有三个 MSP-FET 闪存器件(黑色器件背面带 CE)。 这三个人一直工作正常,直到他们中的两个人刚刚停止工作。

我尝试使用 JTAG 4-Wire 对 MSP430F5994 MCU 进行调试/编程、但每当我尝试通过 CCS 进行调试时、我都会收到有关故障调试器的以下消息:

连接到目标时出错:  无法擦除设备内存

更进一步、我尝试使用 MSP430Flasher.exe 工具将一些信息转储到终端。 在两个有故障的调试器上、我都得到了以下信息之一:

MSP430Flasher.exe -n MSP430FR5994 -r [output.txt、main]-z [MSP430FR5994 VCC = 3300]

* Evaluating triggers...done
* Checking for available FET debuggers:
* Found USB FET @ COM11 <- Selected
* Initializing interface @ COM11...
# Exit: 19
# ERROR: Interface Communication error

or

* Setting VCC to 3300 mV...done
* Accessing device...
# Exit: 16
# ERROR: Unknown device

通过使用无故障的 MSP-FET、器件会正常转储信息、过程成功完成。 注意- UniFlash 能够正确识别 MCU。

我还有一个 MSP-FET430UIF 调试器、过去5年来一直使用它、没有出现任何问题。

我一直在通过这些论坛寻找解决办法的希望、但由于有许多人经历过同样的问题、我还没有找到一个切实可行的解决办法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要添加、运行检测选项不起作用:

    MSP430Flasher.exe -i DETECT
    * -----/|-------------------------------------------------------------------- *
    * / |__ *
    * /_ / MSP Flasher v1.3.20 *
    * | / *
    * -----|/-------------------------------------------------------------------- *
    *
    * Evaluating triggers...done
    * Executing FET detection sweep:
    # Exit: 19
    # ERROR: Interface Communication error
    *
    * ----------------------------------------------------------------------------
    * Driver : closed (No error)
    * ----------------------------------------------------------------------------
    */

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、对于样本芯片、 非 故障 MSP-FET 运行良好、但发生故障的 MSP-FET 无法工作、对吧?

    如果是这样、那么问题应该出在 MSP-FET 本身(可能是硬件问题)

    您可以尝试更新固件以首先进行测试...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuhao:

    我已经根据 FET 用户指南尝试了冷启动、但这并没有解决我的问题。 很难在3个 FET 之间找到任何一致性。

    在正常工作的黑色 FET 上、它可以对 FR5994芯片进行编程和调试、但在 FR5964上、它根本无法调试(CCS 中的编程加载错误)。 但是、如果我使用旧的 UIF 编程器、那么它在两个 MCU 上都可以正常工作。  

    我已经放弃了另外两个 FET、我们认为它不起作用。 他们都是同时购买的,两个失败的我知道都在一个点工作。

    此致、

    Cameron。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Cameronk:

    对不起,如果你已经尝试了冷启动,它不工作,然后我认为没有更多的方法...