This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:MSP430fr5969

Guru**** 2579705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1409769/msp430fr5969-msp430fr5969

器件型号:MSP430FR5969

工具与软件:

TimerA 在 SMCLK (16MHz)上运行、但当我检查 TimerA 的计时器 CLK 时、它为8MHz。
没有分割、为什么会变成1/2呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以从 TimerA 获取的最快信号是(时钟/2)、因为它需要1个输入时钟来生成每个输出边沿。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chiba:

    同意 Bruce 的观点、如何测量您的 timerA 时钟?

    B.R.

    SAL