This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5043:数字输出驱动强度

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1409529/msp430fr5043-digital-outputs-driver-strength

器件型号:MSP430FR5043

工具与软件:

团队、

旧 MSP430中 F5 xxx 系列(与 MSP430F5658类似)有两种不同的驱动器强度可用于数字 IO (全驱动强度/精简驱动强度):
请参阅 F5xxx 数据表第8.11节: https://www.ti.com/lit/pdf/SLAS700

代码示例 FR5 043似乎有一个驱动强度(这似乎对应于 F5xxx 的降低驱动强度):
请参阅 FR5043数据表的第8.13.5.2节: https://www.ti.com/document-viewer/MSP430FR5043/datasheet#GUID-EB46F037-4CE0-4EF7-BDEE-C17725CC03D8/TITLE-SLASEF5T46804113219
 -您能否确认驱动强度是否根据数据表固定?
 -或者是否有办法配置它(如在 F5xxx 上)?
 

提前感谢、

Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AnBer:

    是的、您是对的、如果数据表中未声明该器件不支持 FR5043中的全驱动强度 IO。

    我还在 UG 中检查寄存器、此配置无类似寄存器。

    B.R.

    SAL