This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5962:从运行模式切换到 LPM*.5时产生的中断

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1408291/msp430fr5962-interrupts-generated-while-switching-from-operation-mode-to-lpm-5

器件型号:MSP430FR5962

工具与软件:

您好!

我可以对 MSP430中断和 LPM*。5吗?

我认为从活动模式切换到 LPM*的时间很短。5.

如果将 GPIO 中断设置为用于唤醒、它是否在很短的时间内产生 GPIO 中断?

我认为通常在这个极短的时间内禁用中断、但将设置标志寄存器。

切换到 LPM*。5后、它将很快唤醒。

是这样吗?

谢谢!

Gr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户指南(SLAU367P)第12.3.3节("注意")描述了这样一个窗口、并建议将 GIE 设置为 LPM 设置步骤的一部分。 我不知道为什么在 Sec 中没有提到这一点。 1.4.3.1第10步。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruce、exparts、

    感谢您提供的信息。

    如果 GPIO 中断标志在8到10时序期间置为有效、我想 GIE 是分离的、且该时序在 LPM*之前。5。

    所以 MSP430无法唤醒。

    是这样吗?

    如果正确、在该时序中 GPIO 中断置为有效时、是否有任何方法唤醒?

    此致、

    Gr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我阅读了第12.3.3节中的注释、说第1.4.3.1节中的第10步也应该设置 GIE。 这就是我的工作、 尽管我还没有做过受控实验。