This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-GANG:MSP Gang 编程器|错误23:MCU 器件初始化失败

Guru**** 2531790 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G1506, MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1408612/msp-gang-msp-gang-programmer-error-23-mcu-device-initialization-failed

器件型号:MSP-GANG
主题中讨论的其他器件:MSPM0G3507、MSPM0G1506

工具与软件:

我正在尝试使用 MSP Gang 编程器对 MSP (MSPM0G1506/MSPM0G3507)器件进行编程
我无法对目标器件进行编程/擦除/读取。 获取 MCU 器件初始化错误失败。
请帮助我解决此问题。
附加 桌面应用程序的版本信息和错误窗口的快照。
   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubham:

    看起来像是硬件连接错误。 请仔细检查。

    如果错误坚持、请通过图片或简化原理图分享您在电路板中的连接。

    B.R.

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 
    Gang 编程器 JTAG 与目标 SWD (单/串行线调试)连接器之间的连接如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubham:

    此处有两项建议:

    1.可以尝试将 RST 连接到器件 NRST 引脚。

    2.请确认您的 MSPGANG 的 PIN1是否反向。

    我已使用 MSPGANG 板验证它可以与您的固件版本配合使用。

    如果错误 persit、请运行自检并检查它是否有错误。

    B.R.

    SAL