This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:msp430fr599x_euscia0_uart_03.c IAR 工作区文件

Guru**** 1858840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1409161/msp430fr5994-msp430fr599x_euscia0_uart_03-c-iar-workspace-file

器件型号:MSP430FR5994
主题中讨论的其他器件:MSP430WARE

工具与软件:

在哪里可以找到 msp430fr599x_euscia0_uart_03.c 的 IAR 工作区文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我们在 MSP430Ware 中提供了多个 IAR 工作区项目、您可以在下面的链接https://www.ti.com/tool/MSP430-SDK 中找到软件 

    如果它不包含您要求的内容、您可以为 MSP430FR599X 找到项目、然后手动更改  msp430fr599x_euscia0_uart_03.c 的源代码

    B.R.

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我浏览了每个 MSP430FR59X 文件夹、但是找不到任何 IAR 或 CCS 项目文件。  我已经具有代码。  我认为我的问题可能出在 IAR 项目设置中。 现在、我甚至无法运行 TI 代码。 感谢你的帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    请查看以下内容:

    我没有 MSP430的 IAR 版本、但我想这可能会出错。

    以下是相关的用户指南:

    B.R.

    SAL