This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:是否有人成功使用了带有金属管的 TIDA-01486放大器?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01486, EVM430-FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1402041/evm430-fr6047-has-anyone-successfully-used-the-tida-01486-amplifier-with-metal-pipes

器件型号:EVM430-FR6047
主题中讨论的其他器件:TIDA-01486

工具与软件:

我正在使用 EVM430-FR4067、到目前为止、我已能够使用 PVC 管上的夹钳式传感器进行良好的测量。 但是、如果我在不锈钢或铜管上使用评估板、我只会无法获得良好的接收信号。 因此、有人向我推荐了 TIDA-01486放大器参考设计。 我有些 PCB 使用 TIDA-01486参考设计制造、因此我打算订购一些器件来构建。 但我想知道是否有人成功使用了带有钳位式传感器的 TIDA-01486设计?

我有一根不锈钢管、其 O.D.=33.4mm、I.D.=26.64mm、管壁厚度=3.38mm

我有一根铜管、其 O.D.=28.58毫米、I.D.=26.8毫米、管壁厚度= 0.89毫米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有几个后续问题:

    我只想在 TIDA-01486放大器设计中使用1对传感器。 我假设我可以做到这一点、所需的一切就是相应地控制开关信号 Sx 和断电信号 PDx、您能否证实这一假设是正确的?

    评估板上是否要加载一些用于控制放大器板的代码? 用户指南提供了软件文件的链接、但该链接似乎指向仅自行操作 EVM 的软件、我已经拥有该软件。 您能告诉我从何处获取软件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我明天会检查一下、因为我今天太忙了。 抱歉、谢谢。

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TIDA-01486设计可用于农业灌溉渠等大型管道应用。 带铜管的钳表不是其目标应用。 我不确定此设计是否适合您的应用。  

    理论上、使用较高的激励电压可以抵消 铜管发出的超声波信号的衰减。 你总是可以尝试它。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请您就后续问题提供一些见解吗?

    "我只想在 TIDA-01486放大器设计中使用1对传感器、 我假设我可以做到这一点、所需的一切就是相应地控制开关信号 Sx 和断电信号 PDx、您能否证实这一假设是正确的?

    评估板上是否要加载一些用于控制放大器板的代码? 用户指南提供了软件文件的链接、但该链接似乎指向仅自行操作 EVM 的软件、我已经拥有该软件。 您能告诉我从哪里获得软件吗?"

    谢谢!

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TIDA-01486设计可以仅使用一对传感器。  

    没有相应的代码。 我认为原始代码只控制多路复用器、而放大器始终处于开启状态。 因此无需控制放大器。 我要控制放大器、可以在代码中添加几行代码来控制引脚以在调用 ADC 捕获函数之前启用放大器。 并在功能完成后禁用放大器。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否确定没有代码用于操作 TIDA-01486放大器?

    TIDA-01486放大器板插入 EVM 上的 Booster-pack 接头。 有两个控制信号 PD1和 PD2对运算放大器进行上电和断电、以控制两对换能器。 还有其他4个控制信号、S1、S2、S3、S4 管理换能器路径的开关。 如何在没有运行软件的情况下管理这些控制信号? 用户是否应开发自己的代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个跟进问题。 如何将 J3上的 TIDA-01486信号连接到 EVM?

    TIDA-01486用户指南第19页仅说明了如何通过连接器 J3将来自 EVM 的发送和接收信号连接到 TIDA-01486、但并未明确说明如何连接。

    EVM 上 J8 - CH0和 CH1处只有2个信号可用。 但在 TIDA-01486的 J3上有4个信号- EVM_CH0_OUT 和-IN、以及 EVM_CH1_OUT 和_IN。

    我是使用 EVM 上的 J8连接到 TIDA-01486上的 J3、还是我是否已在 EVM 上移除器件和焊线?

    您能否详细介绍如何进行这种连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我再次查看了原理图。 对于原始代码、可能有用于控制放大器的代码。 但我现在无法找到代码。 因此、通过查看原理图、可以在没有控制的情况下启用所有放大器。 只需控制 S1至 S4即可获得接收信号。 此外、您只需要一对换能器、您还可以在应用中使用 MUX 保存 S1至 S4的控制。  

    对于要将 J3连接到 EVM 的情况、跳线便是解决方案。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    看来我们必须自行修改 EVM430-FR6047代码、以使用 TIDA-01486放大器板。 我们的固件人员将于下周休假回来、所以我们一定要看看他能否做到这一点。

    尚不清楚从 TIDA-01486 J3到 EVM 的连接。 我已经创建了一个 PDF 文件、其中包含了我认为应该如何建立连接的详细信息。 您能回顾一下吗、并告诉我我的假设是否正确? 如果不正确、您能否提供有关如何将 TIDA-01486 J3连接到 EVM 的更详细信息。

    e2e.ti.com/.../Connection_5F00_TIDA_2D00_01486_5F00_to_5F00_EVM430_2D00_FR6047.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确认这些元件是 R16、R17、C11和 C12。

    e2e.ti.com/.../EVM430_2D00_FR6047_5F00_RemoveComponents.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有。 您的解决方案正确、可移除  EVM 板上的 R16、R17、C11和 C12。  

    此致、

    Cash Hao