This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2476:具有 MPY32的 QmathLib

Guru**** 2928170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1409475/msp430fr2476-qmathlib-with-mpy32

器件型号:MSP430FR2476

工具与软件:

我正在尝试使用支持 mpy32的 QMATH 库、但这并不顺利。

如果使用上的库 MPY 软件 如果我使用已打开的库、文件夹工作正常  MPY32\4xx 我会得到零重新库。

我需要在 MPY32外设上执行什么操作吗? 是否需要任何特殊配置?
(我使用小型代码/数据模型。)

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、在经过几次测试之后、MPY32使用了5xx_6xx 文件夹上有这个库。
    实际上我不知道4xx 是什么意思。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是对的。  您要使用5xx_6xx 文件夹中的版本。  如 IQ-Math 用户指南中所示、4xx 是指 MSP430F4xx 器件。  遗憾的是、IQ-Math 用户指南未能将 MSP430FR4xx_2xx 器件(您正在使用的)包含在 F5xx、F6x、FR5xx 和 FR6xx 表中、如下所示。