This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6972:MSP430FR6972

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6972

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1408231/msp430fr6972-msp430fr6972

器件型号:MSP430FR6972

工具与软件:

你(们)好  

我对 Msp430Fr6972的寄存器 FRCTL0有一个疑问。

我看到在 MSP430fr6972.h 文件中尚未定义寄存器 FRCTL0  

标记为 WPROT 和 Auto、我正在使用 Code Composer Studio。  

这是一个错误、还是最好不要使用这2个标志?  

如果我启用自动以自动生成等待状态、实际上我的频率为16MHz、所以我将使用 NWAITS_1。

我认为使用 WPROT 位是舒适的,因为我有用于 FRAM 的 protectionion MPU 部分  

但对于 Info 存储器保护、我认为必须使用该标志、我想使用 Info、如 EEPROM、

因此在正常操作期间保护、我将设置 Wprot 位、并且当我想写入信息存储器时、我将清除 Wprot 位。  

位 Wprot 对 MPU 分段保护内存权限没有任何影响? MPU 优先于计量保护权?  

所以当 WPROT 清除时、所有的内存保护当然就是保护、对吧?  

此致  

路易吉  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 FR6972没有 FRAMCTL_A [参考数据表(SLASE23E)图1-1]。 请查看用户指南第7章。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿路易吉、

    我要确认 Bruce 所说的内容。  FR6972具有 FRCTL、而不是 FRCTL_A   所以这些位不可用。   

    谢谢!

    JD