This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:EVM430FR6047

Guru**** 2782635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1405577/msp430fr6047-evm430fr6047

器件型号:MSP430FR6047

工具与软件:

大家好、我想在 EV 中测量 TI 的 LFXTIN 时钟。
我看到它在组件 Y2中、我用示波器触摸它、得到一个频率为32kHz 的低振幅正弦波。
它是否必须如此?
我为什么看不到方波?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ido:

    晶体振荡器生成正弦波形而不是方波的情况并不少见。 XTAL 引脚输入旨在使用此波形、而 CLK_IN 信号需要方波。 XTAL 输入具有驱动电路、可根据来自晶体的正弦波形创建方波。

    话虽如此、有些晶体仍可产生方波。 查看 Y2晶振的数据表、我没有看到预期的输出波形。  对于频率更高的晶体、我建议您进行高带宽探头、确保不仅仅是衰减波形的高频分量、使其看起来更像正弦波。 但对于32kHz 晶体、这可能不是问题。

    您是否真的看到了与晶体行为相关的问题? 或者您是否只想知道示波器为什么未显示典型的时钟信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在寻找一个可以将32KHz 时钟作为方波进行采样的位置。
    我想看看他在示波器上。
    您能告诉我在哪里可以找到它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    方波将在器件内部生成。 您可以激活其中一个引脚的时钟输出功能并以这种方式输出。 为此、您需要找到晶体用于哪个时钟、然后激活数据表的引脚属性部分所示的引脚功能。