This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:CAN##39;t 禁用中断。

Guru**** 2617685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1410335/msp430f5438a-can-t-disable-interrupts

器件型号:MSP430F5438A

工具与软件:

您好!

所有内容都在标题中。 就差不多了。

我想在我进入 ISR 时临时禁用中断、并在 ISR 结束时重新启用这些中断。

在以下示例中、我使用定时器 B 来获得循环中断。  

计时器本身似乎可以工作、我已经通过示波器验证了 P10位已切换

该周期取决于 TBCCR0值。

现在、为了程序不会自行启动、我想尽快禁用中断

ISR 中的电流。

我可以验证:

-中断使能有效、可以是_EINT ()、_ENABLE_INTERRUPTS ()、bis_SR_register (LPM0+GIE)、也可以是

其他型号。

-即使我没有在 ISR 结束时重新启用中断,程序也不会改变(也就是说它仍然有效),

如以下程序所示。 由于我尚未重新启用中断、因此它应该只在 ISR 中停止一次、

对吧? 但它仍然运行相同(与未注释的_eINT()没有区别)。

我尝试了上述所有型号、用相关功能进行替换。

问:有什么问题吗? 是否有可能临时禁用中断?

int main(void) {
	WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT
	P1DIR |= 0x01;                            // P1.0 output
	TBCCTL0 = CCIE;                           // CCR0 interrupt enabled
	TBCCR0 = 50000;
	TBCTL = TBSSEL_2 + MC_2 + TBCLR;          // SMCLK, contmode, clear TBR
//	_enable_interrupts();
	__bis_SR_register(LPM0_bits + GIE);       // Enter LPM0, enable interrupts
//	__no_operation();                         // For debugger
}

// Timer B0 interrupt service routine
#pragma vector=TIMERB0_VECTOR
__interrupt void TIMERB0_ISR(void) {
//	_disable_interrupts();
	__bic_SR_register(LPM0_bits + GIE);
	P1OUT ^= 0x01;                            // Toggle P1.0
	TBCCR0 += 50000;                          // Add Offset to CCR0 [Cont mode]
//	_EINT();
}

顺便说一下:如何发送图像? 菜单->插入->图像/视频文件中没有浏览选项。

如果我尝试将文件拖放到弹出窗口上、则可以在导航窗口中看到图像、但这并不是完全正确的

我想要的。

谢谢!

R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    中断在进入中断处理例程前被自动禁用。 阅读指南中有关中断的章节。 SLAU208。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、大卫!

    好的、我找到了。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >>顺便说一下:如何发送图像? 菜单->插入->图像/视频文件中没有浏览选项。

    请使用"上传"按钮。  

    同时、您可以 直接将图像复制并粘贴到线程上

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢! 显然它做了什么。 我现在没有什么要发布的,但它调用一个菜单。

    最好使其看起来像按钮。 我点击了 除这个字符串之外的所有位置。

    或者更好的是:单击 URL 输入字段内部时调用弹出窗口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的光临!