This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6972:MSP430FR6972信息存储器

Guru**** 2893240 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6972, MSP430FR2476

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1411314/msp430fr6972-msp430fr6972-information-memeory

器件型号:MSP430FR6972
主题中讨论的其他器件: MSP430FR2476

工具与软件:

你(们)好  

我有一个问题、我现在使用的是 MSP430FR6972、我想使用 EEPROM 等信息存储器扇区  

但我不能找到什么我可以保护信息记忆意外的 wriiting.   

例如、当我正在使用 MSP430FR2476时、我将使用此过程来取消对 Info 存储器的保护、仅当我需要写入该存储器时  

当我想使用这个结构来编写信息时                      INFO_WRITE_ENABLE:          MOV.w   #(FRWPPW+PFWP)、SYSCFG0 ;*取消保护信息存储器  

在再次写入 I PROTECT 后、使用此指令  INFO_WRITE_DISABLE 执行信息存储器:          MOV.w      #(FRWPPW+DFWP+PFWP ), SYSCFG0 ;*保护信息存储器  

在 MSP430FR6972上、我找不到类似的寄存器、是否可以根据我的示例使用信息存储器?  

我已经修复了 MPU 寄存器以保护整个存储器、但边框中没有 Info 存储器。  

如何解决此问题   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MPU 具有保护信息存储器的设置。 请见 MPUSEGIWE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到这一点、但我认为仅用于在没有预期访问的情况下进行交错访问、我将进行测试  

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到并核实、没问题、谢谢