This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5043:将 USS 设计中心与 MSP-FET 配合使用:未连接 HID 设备

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5528, MSP430FR5043, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1411457/msp430fr5043-using-uss-design-center-with-msp-fet-no-connected-hid-devices

器件型号:MSP430FR5043
主题中讨论的其他器件: MSP-FET、MSP430F5528

工具与软件:

我们一直在使用 EVM430FR6047超声波感应评估模块 超声波传感设计中心软件   (USS) 成功的示例。

我们现在尝试使用 USS 软件 MSP430FR5043 可以使用的功能。  我们已重新编译  Water_Demo 并使用刷写了它  答  MSP-FET  编程器。

问题是当我们尝试连接时 USS 以及我们获得的值  未连接 HID 设备

在论坛上、我们找到了必须在上使用 eZ-FET 仿真的建议  EVM430-6047  评估板通过 I2C 连接至我们的目标。

这是唯一的选择吗? 是否无法将 MSP-FET 与 USS 一起使用?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    正确:USS 设计中心 GUI 与该 EVM 的 HID 桥通信、HID 桥由 MSP430F5528实现。 EVM430-FR5043不具有此功能、因此需要使用另一个 EVM 的 HID 桥。 然后、HID 桥使用 I2C 进行通信(或者我认为您也可以将其切换到 UART)、这样您就可以将 HID 桥的 I2C 引脚连接到连接到 EVM430FR5043的总线、这应该可以使用 USS 设计中心 GUI。  

    因此、简而言之、您可以将 MSP-FET 与 USS 结合使用、因为您可以用它对 USS 器件进行编程、但您无法使用 MSP-FET 实现 USS 设计中心 GUI 功能。